处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

芯科MCU开发套件加速DSP智能传感器系统设计

芯科MCU开发套件加速DSP智能传感器系统设计
来源:中国电子网 时间:2013-07-17

Silicon Labs近日宣布推出针对EFM32 Gecko单片机(MCU)系列产品的开发套件和应用软件示例,它是由近被Silicon Labs收购的Energy Micro公司开发。Wonder Gecko MCU系列产品基于ARM Cortex-M4处理器内核,它提供了完整的DSP指令集并且包括硬件浮点单元(FPU),以获得更快的运算性能。该开发套件和软件示例旨在帮助嵌入式工程师利用高性能CPU和超低待机模式实现32位数字信号控制。

Silicon Labs单片机业务高级副总裁兼总经理Geir F?rre表示:“我们专注于能源效率,Wonder Gecko开发套件使嵌入式设计人员能够达到节能的基于ARM Cortex-M4的MCU和低待机功耗模式。Wonder Gecko开发套件和软件库可轻松利用高级信号处理功能和浮点运算性能,越来越多的智能传感器和无线应用受益于传感器节点上本地化的有效分析,而不是为远程处理在网络上进行大量数据传输。”

芯科MCU开发套件加速DSP智能传感器系统设计

为缩短设计时间,EFM32开发套件包括内置的J-Link调试器和与开发套件内置特性匹配的软件示例:

一个音频前置放大均衡器,它利用MCU片上模数转换器(ADC)对音频连接器信号进行数字化,随后通过数模转换器(DAC)输出。

一个音频分析仪,它使用开发套件上的音频连接器,并执行快速傅里叶变换(FFT),然后在开发套件的LCD上显示频率图。

使用套件内建的光传感器在10-500Hz FFT分析下的一个应用示例。

这些软件演示也允许设计人员评估硬件浮点和软件浮点操作之间的差异,以及编译器优化选项和CPU周期数。

示例项目编码使用的算法是Cortex单片机软件接口标准(CMSIS)DSP函数库中的一部分,其中包括完整的FFT、有限脉冲响应(FIR)滤波器、矩阵和向量运算以及统计分析。CMSIS为ARM Cortex-M处理器提供了独立于供应商的硬件抽象层(HAL)。

Silicon Labs免费提供的Simplicity Studio软件套件包括所有必要的CMSIS、板级支持包(BSP)以及开发套件的配套文档,该文档中的Wonder Gecko白皮书着重介绍了EFM32 Wonder Gecko MCU系列产品中32位处理器、DSP和FPU的性能优势。同时,白皮书中也说明了Wonder Gecko MCU如何在获得32位高级性能的同时提供能效。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次