处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

典范级工业设计 爱国者X7蓝牙耳机评测【图文】

典范级工业设计 爱国者X7蓝牙耳机评测【图文】
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-07-15
  • 7月13日消息,随着年初新交规的颁布, 蓝牙耳机 的销售曾火爆一时,但随着事件热度的降低以及执法部门的懈怠,蓝牙耳机又回到了销售的黑暗时代,因此各大品牌的研发新品热情回归冷淡,市场上的蓝牙耳机新品乏善可陈,各大卖场充斥着国产低端产品,基本毫无亮点,没有了市场,小品牌们也就失去了动力。

    但爱国者并没有因此而懈怠,在恶劣的市场环境下依然坚持研发,在前一段时间推出了爱国者X7蓝牙耳机,这款蓝牙耳机使用了目前为先进的蓝牙4.0技术,并且使用航空级金属材质,在外观设计上也是极具特色,众多细节上考虑周到,实用价值很高,简单的形容就是“高端、大气、上档次”,商务风范凸显而出。

    之所谓用“典范”二字来形容爱国者X7,是因为X7的设计理念是目前市场上的独一份,并且各种细节均考虑到位,既美观大方,实用价值又高,是国产品牌中少有的用心之作。

    蓝牙耳机本身并不是一件非常复杂的产品,技术通用性也很高,所以我们可以看到各种廉价的蓝牙耳机产品。虽然蓝牙耳机的门槛低,但这不意味着蓝牙耳机容易做好,如何优化电路降低功耗增加续航时间、如何设计拾音系统保障清晰高保真的通话,在这两点上国际大厂拥有非常明显的技术优势,也因此大厂产品的售价基本都在200元以上,而主流产品价格维持在400元,高端产品价格更是在600元以上。

    爱国者X7的售价直指国际大厂,而从设计理念以及外观设计来看,其确实拥有这样的资本,而其真实的实力又几何呢?那么下面就开始对爱国者X7的使用评测。

    爱国者 X7蓝牙耳机 开箱

    爱国者X7 蓝牙耳机的包装盒看上去并不华丽,一个长方形小盒子的环保包装,正面标注了采用蓝牙4.0技术标准,而在正面底部标注了主打的六项功能。分别是“智能底座、100天待机、5.5小时通话时间、手机电量显示、支持两部手机、Siri对讲”。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
    2 1N4001 0.19MB 18134次
    3 DAC1220E 0.95MB 16460次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次