处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

用曙光管350C制作胆功放

用曙光管350C制作胆功放
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-03-12

WE350B非常有名气,350C是仿制著名西电WE350B古董束射四极功放管,可以满足对高品质电子管的追求。

350c的屏极耗散功率为30w,灯丝电压、电流为6.3V/1.6A,屏极电压400V。与WE350B、6L6、6L6G、6P3P相似,可以直接互换使用。350C较6P3P、5881A的玻壳要大许多,有利于散热,使其工作更稳定。当屏极电压为250V时,可得到15w的输出功率。而常用的6L6、5881、KT66等在这种状态下只有几瓦的输出功率。若将负载电阻减小到2kΩ,栅负压在14v时仍有10w左右的输出功率,这时失真更小。

如果发烧友已有6L6或6P3P作输出的胆机功放,只要稍作改动,换上350c即可。但要根据原机电源部分的情况做适当的调整。主要是调整屏压、栅负压。因为350C的屏流较大,若原机的电源部分容量不够时,会出现供电不足的现象,使放音的音色不稳定,变压器发热过高。因此必须视电源部分的具体情况作适当调整。调整阴极电阻值,即可让350c建立合适的工作点。

用350c作输出管的胆机功放时,要注意放大管及整流管的措配。350虽然输出功率较大,但它的音色却非常细致柔顺,解析力高,乐声晶莹剔透,与电压放大管等配伍组合应认真对待,才会有更加完美的表现。

线路图

本机线路见图1。全机采用一级电压放大、一级推动、一级单端A1粪功率放大电路。为了提高整机性能,放大电路设有大环路负反馈。

输入级V1是三极管A类放大的电压放大级,用高μ双三极管曙光珍藏版NO:0112AX7B,电压增益在30dB左右。推动级采用中μ、高屏流双三极管12AU7组成SRPP电路,电压增益20dB左右。V1、V2均是音乐味浓郁的电压放大管,与350c措配相得益彰。V2可改用北京开屏6N1,韵味也同样浓郁。V1若用6922,乐声会更厚润,但高音稍有逊色。

在350c的帘栅极处设有切换开关K2,可将该管置于三极管和标准电路两种工作状态。当K2处于①点时帘栅极与屏极并联,形成三极管的工作状态。此时由于帘栅极较深的负反馈,输出功率有所减小,但音色却变得更细致、柔顺、保真度也更高。若将K2置②点,便是标准线路工作状态,输出功率恢复到额定数值,动态会增强,音色也会更加豪放。从输出端至输入级V1的反馈量通过W2可以调整。

电源部分用南京的5U4G作全波整流。功放级V4电路若作适当改动,便可以直接换用其他型号的束射四极功放管,如6L6、KT66、6P3P、5881、6V6GT等,见图2.即在V4的阴极回路中加一只切换开关K1和一只电阻。当K1在①点时,适用350c放音。K1置②点后,可用于6L6、KT66等。

本机用的是上无27厂150W扩音机EI形电源变压器,机内连接线对音色也有一定影响。

组装制作工艺对音效及信噪比有很大影响,要认真对待。本机采用措棚焊接的方式,元件布局严谨合理,按信号流程由前到后摆放元件,以短的走线原则排位。

组装焊接完毕,通电前要测量B+高压电路对地是否有短路的情况,方法是用万用表直流电阻挡测量A点对地的直流电阻,一般在几十kΩ以上基本正常。若直流电阻很小,则存在对地短路的情况。应查找原因并消除。然后接上喇叭,通电后,即可进行测量。B+输出电压(A点)应有280V~300V左右,并且应十分稳定。350c第③脚电压250v~270v,阴极电压(第⑧脚)14v~18v,说明电源及功放级电路工作基本正常。V2的⑧脚的电压在3V~4V,⑥脚的电压约为①脚的一半,V1的阴极电压(③脚)1.5v~2v,此时若将音量电位器适当开大,手握小起子的金属部分碰触输入RCA插孔的“+”端,喇叭即可发出“嘟嘟”声,就可以接上胆前级放大器及音源试听了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次