处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

又见传闻 iPad mini2或采用无边框设计

又见传闻 iPad mini2或采用无边框设计
来源:威锋网 时间:2013-07-10

日前,台湾DigiTimes网站报道称苹果将对iPad mini的设计做出重大调整。根据目前透露出来的消息,苹果目前尚未对iPad mini 2的设计终定稿,原因就是苹果一直在考虑是否为iPad mini 2搭载Retina(视网膜)屏幕。

从现有移动设备来看,苹果绝大多数设备已经采用了Retina屏幕,但根据之前的传闻iPad mini 2或许并不会采用Retian屏,因为这会影响产品的重量和电池的续航时间。但用户更希望看到的是显著的改变,所以消息称苹果现在举棋不定。不过,一旦iPad mini 2采用了Retina屏,那么其正式发货则可能要推迟到第四季度末。

另外,还有消息称苹果在未确定是否采用Retina屏的是同时,还在考虑是否让iPad mini 2完全取消边框,从而使得iPad mini 2的视觉效果更好并且进一步缩小iPad mini 2的体积。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DS1337U+ 0.28MB 9221次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次