处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌推出车用功率模块方案—EconoDUAL 3 IGBT 模块

英飞凌推出车用功率模块方案—EconoDUAL 3 IGBT 模块
来源:我爱方案网 时间:2013-07-10

【导读】英飞凌科技股份有限公司 推出完全符合汽车标准的全新 EconoDUAL  3 IGBT 模块。高可靠性得到了显著改善,即使是苛刻应用的严格标准它也可以完全满足。这一新产品可满足商用车、工程车、农用车等可靠性要求苛刻的应用。

英飞凌科技股份有限公司 推出完全符合汽车标准的全新 EconoDUAL  3 IGBT 模块。这一新产品可满足商用车、工程车、农用车等可靠性要求苛刻的应用。汽车级品质是指该模块可明显增加温度周次和抗热冲击能力,而且采用了全新的可改善 EMI 特性的软特性二极管

英飞凌科技股份有限公司技术和产品营销部经理张玺表示:“这一完全符合汽车标准的产品是品质优良的 EconoDUAL  3 系列的延伸,它是英飞凌在 IGBT 模块开发和制造及处理和实现特定汽车要求方面的十多年丰富经验的体现。另外,可靠性得到了显著改善,即使是苛刻应用的严格标准它也可以完全满足。”

全新的汽车级品质模块 EconoDUAL™优化了设计和改进了生产工艺技术,与行业标准相比,其温度周次能力高三倍,抗热冲击能力高十倍。凭借优良的机械强度和功率循环能力以及PressFIT压接式PressFit针脚,英飞凌提供了一个适用于多种汽车应用的可靠性高、性价比好的解决方案。

EconoDUAL  3 系列模块在其有限的底板尺寸实现了的功率密度(高达 600A/1200V)。该模块具有出色的开关特性,而铜线键合则可减少内部引线电阻。由于采用了铜键合技术以及改善的 DCB,与相关的 450A 版本相比,其输出功率可增加 30%。

为了便于物流运输和产品跟踪,所有英飞凌 IGBT 模块都具有独一无二的完整标签。全新的 EconoDUAL™ 3 模块采用了带 DMX 代码的芯片,能够自动识别已装配的器件,增强了可跟踪性。

供货

汽车级品质模块 EconoDUAL™ 3 的样品 FF400R12ME4A_B11 (400A, 1200V) 和 FF600R12ME4A_B11 (600A, 1200V) 将于 2013 年第 4 季度供应,并于 2014 年下半年开始量产。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次