处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mouser医疗应用子网站专注医学成像

Mouser医疗应用子网站专注医学成像
来源:eeworld 时间:2013-07-09
Mouser Electronics发布了其医疗应用子网站的增强版本,专注于提供包括MRI、便携式超声和数字X射线等医疗成像解决方案,帮助工程师解决一系列独特的设计挑战。

MRI(磁共振成像)要求具有高速数据和图像处理性能,以便创建软组织图像,因此高性能处理器是必需的元件。 噪声会妨碍并破坏MRI信号,因此重要精密元件必须具有超低噪声和温度稳定的特性。 便携式超声技术要求工程师保持精确的图像质量,同时解决便携性问题,如尺寸和功率效率等,以延长电池寿命。 设计数字X射线时遇到的主要挑战是降低系统电子器件产生的噪声。 所有器件必须具有超低噪声,或者经过充分滤波。 除此之外,图像对比度和温度稳定性也是重要的挑战。

随着医疗应用子网站的扩展,工程师可获得相关资源和应用笔记,以指导设计人员使用的技术和产品解决方案,从而应对医疗成像方面的设计挑战。 应用聚焦采用交互式框图,可轻松浏览丰富的产品,并以产品类别进行编排。 特色产品包括Stratix® III——Altera高性能FPGA,用于数据中心应用;TI AFE5808A——高度集成的Texas Instruments模拟前端(AFE),专为便携式超声系统而设计;以及Analog Devices的高速/低噪声轨到轨输出放大器。

Mouser技術营销副总裁Kevin Hess表示:“医疗成像技术的进步极大地改善了诊断能力,因此我们建立了功能丰富且易于浏览的网站,提供医疗成像方面的资料,帮助设计工程师快速找到医疗成像元器件和技术。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次