处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可通过iPhone显示心电图并监控心率的心电图仪参考设计

可通过iPhone显示心电图并监控心率的心电图仪参考设计
来源:我爱方案网 时间:2013-07-08

【导读】心电图仪可以采集和监控心率数据,并通过智能手机上的应用程序显示心电图和心率数据,并且可以选择性的将数据发送给监护者。该方案硬件部分采用数字信号控制器(DSC)MC56F8006、Kinetis K50测量100 MHz MCU K50_100、用于连接iPod/iPhone/iPad的塔式接口模块。



K50_100提供包含集成运算的跨阻抗放大器和高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)模块的模拟测量引擎。传感器和MCU采集和处理数据,并把数据传输到智能手机应用程序端。应用程序通过一种易用的形式为使用者分析和显示数据,应用程序还可以把数据发送到远程服务中心。该方案采用了特定功能的传感器,该方案同样也可以用来开发基于压力的高度计、呼吸式酒精检测器、天气检测和血糖检测仪等应用。

核心优势

兼容于不同类型的电极
低功耗,适合于便携式应用
基于模块化塔式系统,适合于快速原型设计和快速上市

方案设计图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14046次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9087次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次