处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST 高可靠性的80W直流无刷电机控制板方案

ST 高可靠性的80W直流无刷电机控制板方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-05

【导读】ST 推出了主要针对80W及以下电机控制开发出来的具有高性价比及小空间的方案,整个方案采用高性能MCU+高可靠性IPM,使得方案的可靠度高;同时PM的高集成度,使得客户在设计时能做到小尺寸,同时Layout也更为顺畅。不可否认是一实用方案。

【方案介绍】

主要针对80W及以下电机控制开发出来的具有高性价比及小空间的方案,在硬件方面采用ST的Viper16及STGIPN3H60,MCU采用高性能STM32F100C6T6B.优化的PCB layout及电路的设计,是方案具有高可靠性及生产的可执行性。

【方案特色】

1、高可靠度:整个方案采用高性能MCU+高可靠性IPM,使得方案的可靠度高。

2、 PM的高集成度,使得客户在设计时能做到小尺寸,同时Layout也更为顺畅。

【系统方块图】

【规格说明】

Demo如下:

主要器件:

1、MCU:STM32F100C6T6B  电机控制主控MCU

2、IPM :STGIPN3H60   6*IGBT+6*驱动电路+3*自举二极管+一些阻容

3、Viper:Viper16L  开关电源集成芯片=驱动+MOSFET
 
相关阅读:
飞兆半导体高效无刷直流电机控制设计方案
//www.52solution.com/industrial-art/80015568
TI 推出InstaSpin系列马达控制方案
//www.52solution.com/industrial-art/80015572

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次