白光灯摄像机具有超高解析度、分辨率高于700TVL,图像清晰,细腻的摄像机,支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控等特点。相对于红光摄像机来讲,白光摄像机优势突出,近年来在监控领域里的地位越来越重要。
白光摄像机与红光摄像机的区别
白光灯摄像机,目前在国内市场,被大众所接受和认知的程度还不没有红外摄像机高。下面,中国安防展览网编辑为大家把二种产品做一个简单的对比。
首先,从白天说起,红外摄像机,因为要做到彩转黑,感红外,所以白天色彩多少会有点影响,而白光灯摄像机,因为是纯彩的方案,所以白天色彩更艳丽。
其次是清晰度,当然,如果红外摄像机和白光灯摄像机,用同一个方案,清晰度是一样的,这个没有什么区别。
再次是夜视效果,大家所知道的,目前红外摄像机主要的特性是晚上图像呈黑白,红外光直射人的眼睛,会反光,俗称:“鬼眼”,晚上有雪花点,就是噪点。这三个特征是大家对红外机提出的普遍问题。
而白光灯摄像机在这几点上都有直观改善,,纯彩程序,保证24小时可见光,图像呈现彩色,清晰可见,二,可见光到人眼,不会反光,噪点就更没有了。
那么有人会问白光灯这么好,大家都用白光的了,红外就取消了,当然,不同的场合,有不同的需要,白光灯因为其可见光,所以隐蔽性会差,所以不是每个场合都适用。主要用于小区,学校,通道,等其他需要辅助照明的地方,既能满足监控需要,又能节能环保,另外,其白光可达强光作用,适用于收费处,大门等需要照车牌的场所。在目前监控范围需要日渐增大的需求下,可用范围相当广。
白光摄像机在视频监控地位越来越重要
白光摄像机在安防监控的产品线中有着很重要的位置。近年来,随着监控摄像机的发展,红外摄像机的成像技术一直存在着瓶颈,简单的起雾、鬼眼这些就没有办法解决。当遇到一些有着色彩特征的监控对象,红外产品就无法去分辨。这个时候,白光摄像机的出现就凸现了它的特点,因为白光摄像机能够达到全天二十四小时彩色图像,换句话来说,即使在夜间的情况下,通过白光的光源,白光监控摄像机清晰的还原真实物体的色彩特征,并且它有调光技术利用机器本身的光敏电阻来采集外界光线,智能根据环境来决定光线的强弱。我们可以这样理解,当周围的环境越暗,灯光越强,周围环境亮,灯光稍微自我调节,这样就保证了成像画面的效果。
相对红外的来说,白光摄像机也比较节能,因为大部分产品采用了0.5W左右的LED灯,这样终的好处就是限度的节省了电源,也符合了环保的概念,因为采用了恒流恒电的电源,在断电的情况下在各种场合还可以充当着应急的灯光使用。
我们都知道,影响一台摄像机的寿命主要从供电的电流、工作的温度、工作的供电电压等方面。红外的产品都是使用断流式电源,所以无法造成稳流、稳压的工作状态,这就造成了红外产品的寿命断,可是白光摄像机在这三方面的工作做得比较好。相对来说白光摄像机的色彩还原度也比较好。因为我们所说的白光其实就是和太阳光差不多的光线,这样就保证了光和影的结合。
白光摄像机作为新型的产品,市场上面以白光补光的产品比较少,但随着技术的成熟,相信会越来越好。
中国安防展览网推荐延伸阅读
白光摄像机选购技巧
选购白光摄像一般机固然应当根据详细安装环境而定,但是在选购上有些技术是需要事先知道的,它的质量(指标)优劣直接影响到系统的成像效果,在选择镜头时要留意以下几个要点:
要有AGC自动增益控制功能。夜视摄像机多选1/2in的CCD,绝对不能选1/4in的。例如,不同的视窗玻璃,特别是自动除霜镀膜玻璃,对白光光的衰减也不同,所以要留意选择机能好的视窗玻璃的防护罩。固体摄像机有CMOS与CCD两种。
要有自动电子快门功能;需隐蔽场合选CMOS超微型摄像机;白光摄像的外部装置必需安装性保护他们的内容以及所照摄的位置;监督间隔1km以上,需激光扩束准直镜头。除选好白光光源外,对摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的配套综合考虑;好选自动光圈镜头,以适应日夜照度很大的变化。除选白光灯、摄像机、镜头外,还要留意防护罩、供电电源等的成套综合考虑。
好选低照度摄像机,其照度要求一般≤0.02Lux。镜头的分辨率与透光率要达到要求;镜头的成像尺寸应与摄像机CCD靶面尺寸一致;好选白光镜头。问某人走在视线之内并确保相机捕获任何运动。有些摄像机制造商或销售商虚报低照度,使夜视有效间隔大大降低,因此好能详细测试。
决定在哪里安装您的白光摄像机。而在安装上只要根据上面几个步骤来操纵即可。因普通的光学镜头,物体反射回镜头的白光光不能有效聚焦到CCD靶面上,此时白光夜视效果就会大打折扣,因而好选用白光镜头。车道,门廊,大门,泊车场,车库和后院是所有常见的白光照相机的地方。