处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

富士通推能效可提升4倍的FM4系列32位微控制器方案

富士通推能效可提升4倍的FM4系列32位微控制器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-03

【导读】富士通推出的FM4系列产品,能够提供具有更高计算性能和增强的外设性能的产品,处理效能提升四倍以上,并减少了一半的单位频率功耗。同时继承了FM3系列的高品质和易用性,应用领域较FM3更广泛。新品适合需要先进高速计算性能的应用领域。

今日,富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出首批基于ARM Cortex-M4处理器内核的FM4系列32位RISC 微控制器。富士通半导体本次共推出84款MB9B560R/460R/360R/160R 系列产品,将于2013年7月底开始提供样片。

图1 样品图片

FM4系列是基于现有的FM3系列,能够提供具有更高计算性能和增强的外设性能的产品。FM4系列推出的新品继承了FM3系列的高品质和易用性,应用领域较FM3更广泛。新品适合需要先进高速计算性能的应用领域,例如:通用变频器、伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)和其它工业设备及使用变频的家电。

富士通半导体自2010年推出FM3系列产品以来,致力于提供易于选择、使用且可靠的微控制器产品阵容。目前已在市场上推出超过570款产品,为客户量身打造适合各种应用的解决方案。而FM4系列产品,更能满足客户对更高效能和功能的需求,成为此系列中的代表产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次