处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Broadcom 新导航处理器和电源管理(PMU)解决方案

Broadcom 新导航处理器和电源管理(PMU)解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-03

【导读】Broadcom 新导航处理器和电源管理解决方案,该方案—BCM4760,是一个完整的低功率单芯片系统解决方案,集成了很多同类解决方案所需的昂贵外部组件,可提供逼真的地图带来的图形化用户体验以及面向新一代个人导航设备提供导航信息。

Broadcom(博通)公司近日宣布,推出新的导航处理器和电源管理(PMU)解决方案,该方案专门用于个人导航设备(PND)。该款的“单芯片个人导航设备(PND-on-a-chip)”集成了很多同类解决方案所需的昂贵外部组件,包括全球定位系统(GPS)基带、射频(RF)电路和低噪声放大器(LNA)以及大功率应用和图形处理器。就提供逼真的地图带来的图形化用户体验以及面向新一代个人导航设备提供导航信息而言,此款“单芯片个人导航设备”解决方案提供所有关键组件,而且没有很多现有设备具有的那种延迟和块状绘制。

现今的个人导航设备受到应用处理器的处理和图形功能的限制,常常使地图绘制缓慢,用户界面难看。与此截然不同的是,个人导航设备制造商可以利用这个新的“单芯片个人导航设备”的硬件图形处理单元来设计迷人的3D用户界面,同时加速地图绘制,以实现尽可能丰富和方便的用户体验。

此次推出的Broadcom BCM4760单芯片系统(SoC)解决方案,集成了部分同类解决方案所需要使用到的昂贵外部组件。BCM4760采用Broadcom的65纳米工艺制造,还将音频编解码器、触摸屏控制器和USB 2.0控制器与高速收发器相全部集成在单一芯片上。这使得基于BCM4760的个人导航设备无需外接这些组件,从而降低了系统成本、功耗和复杂性。

BCM4760是一个完整的低功率单芯片系统解决方案,整合了高性能GPS接收器和基带、一个ARM11TM处理器、一个OpenGL? ES1.1/OpenVGTM 1.0兼容的图形处理器和先进的模拟技术,与曾经为个人导航市场而设计的所有解决方案相比,BCM4760都是集成度的解决方案。其内置的应用处理功能非常强大,足以用作个人导航设备市场以外的多种设备的核心处理器,如个人媒体播放器、游戏设备和其他移动产品。

Broadcom公司副总裁兼GPS业务部总经理Scott Pomerantz表示:“在以极小的几何尺寸集成复杂的RF、模拟和数字电路方面,我们的专长久经考验,这种专长使我们能够向个人导航设备市场提供业界个这样的解决方案。通过提供一个在单个芯片上集成了GPS基带和射频的应用处理器,且不牺牲任何性能,Broadcom正在促使各类新的个人导航设备实现高端图形性能。”

与BCM4760单芯片系统同时推出的还有的BCM59040电源管理单元(PMU),BCM59040面向基于BCM4760的先进的移动设备终端。这个全CMOS电源管理单元采用了先进的电源管理技术,如高效率DC/DC转换器、高性能LDO、一个带有USB和交流适配器输入的开关调节充电器、USB OTG(On-The-Go)检测和Vbus升压控制,所有这些功能都是与个人导航设备和便携式媒体播放器制造商的需求相一致的。

BCM4760单芯片系统还支持与Broadcom在业界的无线连接解决方案的集成,如蓝牙、Wi-Fi和组合芯片解决方案,BCM4760还含有一个主外设接口,以方便与Broadcom BCM2727低功率移动多媒体处理器集成,另外BCM4760还含有内置存储器接口和USB 2.0 OTG接口。

为个人导航设备市场服务

BCM4760单芯片系统能使系统制造商设计一个满足以下入门级、中档和高端GPS个人导航设备市场需求的平台:

就低成本是主要关注点的入门级市场而言,BCM4760提供一个集成了收发器的USB 2.0 OTG高速控制器、一个4线或5线触摸屏控制器以及带有数模转换器(DAC)的音频混频器,以简化设计,并帮助缩小印刷电路板(PCB)面积,同时保持总的物料成本低。

就中档市场而言, BCM4760提供了充裕的处理能力,以迅速显示3D城市地图和3D界标。该芯片采用高性能3处理器架构和多个高速接口,Broadcom的蓝牙和无线局域网(WLAN)芯片组等连接技术可以直接连接到BCM4760平台上。该芯片还支持免提式电话、看照片、播放音乐等其他功能。

就高端市场而言,BCM4760支持与Broadcom VideoCore系列移动多媒体协处理器的直接连接。例如,增加VideoCore III协处理器可实现高清(HD)视频播放和录制、图形加速、图像信号处理(ISP)以及更多功能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次