处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德国推出新型集成电路芯片密封管壳 满足宇航应用

德国推出新型集成电路芯片密封管壳 满足宇航应用
来源:中新网 时间:2013-07-02

据中国国防科技信息网报道,德国肖特电子封装业务部和德国卫星通信系统和设备制造商Tesat-Spacecom公司合作开发出满足宇航应用的密封管壳,并已从今年5月起用于欧空局(ESA)的微型地球观测卫星Proba-V。

该管壳首次用于使用氮化镓(GaN)功率放大器单片毫米波集成电路(MMIC)芯片的封装。德国肖特和Tesat-Spacecom公司为封装管壳中的热沉研究出适宜的材料和几何形状,并在管壳中以密封高温共烧陶瓷(HTCC)多层陶瓷结构作为高频通道,因此将插入损耗和反射高频波降至低。

Proba-V的通信系统重约140公斤,体积为1m3,包括一个基于GaN的特制微波放大器(首次用于欧洲卫星),可用于在800km的高度、X波段(8GHz)传输照片,以监控地球上的植被。肖特公司估计,GaN可将信号强度和数据传输能力能力提高5~10倍,将做为通信系统中高性能材料。肖特公司补充道,MMIC放大器芯通过表面传递性能的有效范围只有几平方毫米,因此需要新型封装方式。

MMIC放大器芯片被安装在一个由肖特和Tesat-Spacecom公司联合研发的密封管壳中。由于陶瓷至金属通路的设计,高频波能够以非常低的衰减穿透管壳壁,因此将功耗(插入损耗)和反射损失降至低。

肖特电子封装研发工程师ThomasZetterer说:“通过对电磁波的模拟和与制造方面的紧密合作,我们为这种特殊通路提供了的几何图形和设计。”

管壳的第二个特性是底板的高导热性,可有效释放MMIC放大器内部产生的热量。为了做到这点,肖特和Tesat-Spacecom的研发团队研究出热沉的材料和几何形状。公司表示,下一步将继续研究能够提供更高散热效率的材料,并在更高微波功率应用中进行测试。

Tesat-Spacecom组长EberhardMss评论说“和肖特公司合作使我们能够获得未来GaN放大器所急需的高热导封装。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次