处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持MTK、展讯平台的智能手机有源线性充电方案

支持MTK、展讯平台的智能手机有源线性充电方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-02

【导读】前面介绍的无源分立器件充电方案有一个致命的缺陷就是充电电流小并且散热差,仅能适用于低端手机。本文介绍的有源线性充电的优势则是散热和可靠性好,充电电流支持到1A,是单核高端机以及双核低端机的。

在手机平台还没有高度集成化的时候,有源线性充电是手机充电的主流方案,后来随着平台的不断集成化,BB把充电的控制逻辑集成在自身的PMU里面,从散热方面考虑,把需要过大电流的管子放置在外面,从而延伸出了分立器件的充电方案。随着智能手机的不断普及,电池容量的不断增大,对充电电流的要求不断提升。上文描述的分立器件充电电流小、散热差的问题越来越严重,线性充电的集成方案有开始陆续被一些更注重品质的厂家采用。

相关阅读:
MTK适用于低端智能手机的无源分立器件充电方案

如图1、图2为上海艾为电子推出的AW3210支持MTK、展讯智能手机平台1A充电的高性价比充电方案。AW3210除了线性充电常规的保护机制例如OVP、OCP、软启动保护外,还专门针对大电流充电开发的具有专利技术的K-charger,K-charger专利技术可以自动根据芯片的温度来调整充电电流的大小,避免因为使用中由于误操作影响充电的可靠性。图5为K-charger技术充电电流随之芯片温度变化的曲线示意图。

图1 AW3210支持MTK智能手机平台充电方案
 
图2 AW3210支持展讯智能手机平台充电方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次