处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

东芝开发出应用于小型低功率产品的CMOS图像传感器

东芝开发出应用于小型低功率产品的CMOS图像传感器
来源:21ic 时间:2013-07-01
东芝 公司(Toshiba Corporation)近宣布开发采用小面积、低功率像素读出电路的 CMOS 图像传感器 。内置读出电路的样品传感器显示,其性能是传统传感器的两倍。(1)2月20日,东芝在加州旧金山召开的2013年国际固态电路会议(ISSCC 2013)上展示了这项研发成果。

随着新兴市场对商品手机的需求增大,CMOS图像传感器需要具备小尺寸、低功耗和低噪音性能等特性。CMOS图像传感器的像素读出电路主要为降噪相关双采样(CDS)电路,并配有可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC)。串行信号处理架构适合通过小面积、低功率像素读出电路确保传统CMOS图像传感器安全可靠,因为PGA和ADC可供该传感器各列区中的诸多CDS电路共享。尽管如此,小尺寸和低功率难题依然存在,因为降噪电路在读出电路中所占面积较大,另外,PGA和ADC的功耗较高。

东芝已经开发出三种关键技术来攻克这些难题:

1) 主要由高面积效率的PMOS电容器组成的列CDS电路。CDS电路的面积缩小为传统电路的一半左右。

2) 在读出电路方面,通过PMOS电容器的电容耦合实现同步电平转换,能够对列CDS电路和PGA及ADC之间的信号动态范围进行调整。此举可降低PGA及ADC的功率和电压,进而促使功耗降低40%。

3) 在ADC中采用低功率开关程序,适合处理CMOS图像传感器的像素信号。此举可将ADC的开关功耗降低80%。

东芝已经将上述三种技术整合到样品传感器中,并证实可将传感器内核的总体性能提高一倍。该公司目前计划于2013财年将采用读出电路的CMOS图像传感器应用到低成本手机和医用照相机中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次