处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Freescale 高速存取的家庭云端计算完整解决方案

Freescale 高速存取的家庭云端计算完整解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-01

【导读】本文介绍的飞思卡尔家庭云计算解决方案采用 Freescale P1014 处理器,内嵌 Linux 操作系统,具有强大的网络处理能力,支持高速数据传输,具有先进的端到端代码签名和入侵防御功能,有助于防止软件入侵和盗版软件攻击,安全性能较好。

NAS-Network Attached Storage,网络直连接式存储,使用者只需要将 NAS 产品通过网络接口连接到网络上,简单地配置一下 IP 地址,就可以被网络上的使用者所共享,同时为使用者提供超大容量存储容量和强大的扩展空间能力。使用者可以通过任何一台共享电子设备在任何地方通过浏览器登陆特定 IP 对 NAS 进行直观方便使用,下载、上传、查看、播放、管理 NAS 中的数据数据和多媒体文件。主要适用小型企业和分支办公室、数字娱乐家庭、图形设计工作室、中小学多媒体教室、政府机关部门等各个需要超大容量存储和数据安全的集体或个人领域。

在三网融合的大背景下,云端计算成为了网络发展的必然结果。在云端普及的过程中,云端被分成了不同纬度的小云端,家庭云端是个人云端普及的一个重要纬度。

 


 
本方案采用 Freescale P1014 处理器,内嵌 Linux 操作系统,具有强大的网络处理能力,支持高速数据传输,具有先进的端到端代码签名和入侵防御功能,有助于防止软件入侵和盗版软件攻击,安全性能较好。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次