处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

采用自有算法的雷达数据无损压缩解决方案

采用自有算法的雷达数据无损压缩解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-01

【导读】雷达信号的数据量极其庞大,如果不对其进行压缩,就会对后期的通信、存储带来很大的压力。拓目科技专门为雷达数据压缩设计了无损压缩模块TMC-W501,针对二进制雷达数据,平均压缩倍数可达1.9倍。

北京拓目科技有限公司,2012年Q1发布了超大分辨率图像有损压缩模块TMC-W501,为遥感数据压缩的硬件实现提供全面解决方案。在雷达数据领域,为了更加有效地减少雷达数据的传输带宽和节省数据的存储空间,北京拓目科技有限公司将于2013年Q3发布雷达数据无损压缩模块TMC-W501。

此次发布的TMC-W501采用高性能FPGA架构,搭载拓目科技的无损压缩算法,可以实现雷达数据或者雷达图像的高性能压缩。采用TMC-W501来进行雷达数据压缩,能为客户带来以下几点好处:

一,无损压缩性能卓越

雷达信号的数据量极其庞大,如果不对其进行压缩,就会对后期的通信、存储带来很大的压力,雷达数据因较为敏感,在很多场合如雷达信号记录仪,需要事后取证、分析,要求只能为无损压缩。拓目科技专门为雷达数据压缩设计了无损压缩模块TMC-W501,针对二进制雷达数据,平均压缩倍数可达1.9倍,如下统计数据。

二,数据吞吐率高

TMC-W501,目前在100MHz主频下,全硬件架构实现,单模块处理能力1.6Gbps,可扩展性强。

三,面积小,功耗低

TMC-W501模块面积仅为8mm×8mm,全速运行于100MHz主频下,执行1600×1200@30fps的图像压缩时,功耗仅为8W。

四,专有算法,灵活可定制

TMC-W501模块采用自主研发的算法,用FPGA进行实现,非常灵活,不仅可以压缩二进制雷达数据,也可以压缩雷达图像,雷达图像的分辨率可以定制,硬件结构也可定制。目前拓目科技已经基于TMC-W501模块,开发出了一款针对Camera Link视频输入的图像压缩产品TMR-W501,如下图所示。该平台上还板载两个SFP光纤接口,可支持5Gbps的有效数据吞吐率,除了硬件板卡以外,拓目科技还提供一整套完整的客户端解决方案,以方便客户能够轻易地对设备进行管控,同时方便客户对记录下来的数据进行预览、下载等操作。该平台上还板载SATA高速存储接口,单盘存储带宽可达200MB/s,在对高带宽的雷达数据进行无损压缩之后,可以直接存储在本地固态盘中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次