处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST创新型智能电表IC方案,简化电表设计

ST创新型智能电表IC方案,简化电表设计
来源:我爱方案网 时间:2013-07-01

【导读】意法半导体刚发布了首款支持METERS AND MORE开放式通信标准的智能电表IC,该产品可以让智能电表设备通过电力线通信(PLC)技术实现广泛的互联互通,有助于简化电表设计,从而加快智能电表的部署速度、降低成本及提高可靠性。

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布全球首款支持METERS AND MORE开放式通信标准的智能电表IC,新产品让智能电表设备通过电力线通信(PLC)技术实现广泛的互联互通,将有助于推动智能电网带为环境、消费者和供电企业带来化利益。

意法半导体ST75MM IC是首款内置METERS AND MORE标准兼容硬件和通信协议的智能电表芯片,有助于简化电表设计,从而加快智能电表的部署速度、降低成本及提高可靠性。METERS AND MORE是一个开放式标准,标准管理者为METERS AND MORE协会,该协会是由多家来自欧美亚的技术企业和供电公司组成的非盈利性组织。

METERS AND MORE协会理事会主席Giuseppe Michele Salaris表示:“ST75MM代表了意法半导体对智能电表标准化和互通性挑战的实质性回应,同时确保客户选用经数百万台智能电表验证的成熟技术。从技术企业到供电公司,全球能源企业均应采用这款支持经市场检验的开放标准METERS AND MORE的突破性电能表芯片,以达到保护气候的目标,如欧盟20/20/20目标 。”

ST75MM客户可加入METERS AND MORE协会,获取供电企业广泛部署电能表所需的证书。

意法半导体的ST75MM芯片支持METERS AND MORE标准是为了实现该标准为智能电表和先进计量基础设施带来的好处,如短信、可靠的加密方法和验证功能,并支持网络配置管理和重新发送管理。ST75MM属于意法半导体STarGRID SoC智能电表系统级芯片组合,其中包括支持IEC 61334-5-1通信的ST7570和支持PRIME标准的ST7590。

ST75MM的首批样片采用7x7mm QFN 48封装,2013年10月前向部分客户供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次