处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界面的基于汽车雷达的系统级解决方案

业界面的基于汽车雷达的系统级解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-28

【导读】飞思卡尔半导体推出业界面的面向基于汽车雷达的高级驾驶员辅助系统(ADAS)的系统级解决方案——新型Qorivva MPC577xK微控制器(MCU)和MRD2001 77 GHz雷达收发器芯片组,实现面向低端和高端雷达模块的总体系统解决方案。通过利用一个可扩展解决方案,汽车制造商可以避免在不同车型之间采购和重新配置不同的解决方案,节省时间和材料成本。

飞思卡尔半导体现已推出业界面的系统级解决方案,面向基于汽车雷达的高级驾驶员辅助系统(ADAS)。新型Qorivva MPC577xK微控制器(MCU)和MRD2001 77 GHz雷达收发器芯片组提供了经济的、基于雷达的ADAS解决方案所需的嵌入式技术,减少了组件使用,提高该解决方案在主流车辆中的采用。

美国国家高速公路安全管理局近对其五星级安全计划提出了许多更改建议。这些建议预示着汽车制造商将很快需要加强措施保护出现碰撞时乘客的安全 – 他们可能需要完全防止碰撞。许多汽车制造商都致力于在2016年前符合这一新标准,目前正在测试的解决方案使其能够实现的安全性,同时还可提供消费者期望的高级技术和便捷性。欧洲新车评估计划 (Euro NCAP)中的性能数据建议自主紧急制动(AEB)等安全系统可以多将事故减少27%,并可以显著减少道路中的受伤情况出现。Euro NCAP计划在2014年开始针对在欧洲销售的汽车在其五星评级计划中采用AEB评估。

通过使用飞思卡尔Qorivva MPC577xK MCU和MRD2001 77 GHz雷达收发器芯片组,汽车制造商可以实施远距离和中距离前置雷达,用于自适应巡航控制、自主紧急制动系统、管理盲点和侧面碰撞检测 – 只需通过一个单一的可扩展多信道解决方案。

飞思卡尔高级副总裁兼汽车MCU业务部总经理Bob Conrad表示:“面向汽车雷达系统的飞思卡尔系统级解决方案为汽车制造商带来了无与伦比的集成度,减少了电路板组件、降低了软件复杂度和成本,带来诸多相关优势。该功能还非常经济,足以将常见的安全系统扩展至更广泛的车型范围。”

设计人员可以将雷达收发器芯片组与Qorivva MCU相结合,实现面向低端和高端雷达模块的总体系统解决方案。通过利用一个可扩展解决方案,汽车制造商可以避免在不同车型之间采购和重新配置不同的解决方案,节省时间和材料成本。

Global Automotive Practice战略分析总监Ian Riches表示:“ADAS解决方案继续普及,不再于高端豪华汽车。目前,汽车制造商希望在其整个产品线中实施这些先进的安全功能,为了实现这一目标,他们需要集成度更高、更加经济高效的解决方案。” “飞思卡尔雷达解决方案几乎为汽车制造商提供了扩展ADAS应用所需的一切,无需其他半导体或组件便可以完成该系统, 使消费者能够受益于更安全、更先进和更可靠的车辆,不于豪华车市场。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次