处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED护栏管材料选型对灯饰产品影响解析方案

LED护栏管材料选型对灯饰产品影响解析方案
来源:华强电子网 时间:2012-02-28

 

LED护栏管主要组成部分是:LED发光二极体、PCB电路板、外壳。这三种材料构成了灯饰产品的主体,也基本决定了灯饰产品的材料品质。

 

以下对三种材料的选型对灯饰产品的影响做一简单说明。

 

1、LED发光二极体

 

发光二极体的亮度是由LED芯片裸芯亮度和灯体封装外形决定的,它的寿命是由LED芯片工作环境和品质决定的。这里要特别说明的是,现在LED护栏管所用的LED芯片标准尺寸一般为:红色、黄色12mil,蓝色、绿色14mil,但也有用8-10 mil芯片的。不同尺寸的芯片发光亮度可以一样,但其寿命就完全不一样,因为单位面积芯片的过电量越大其寿命越短,这也是同样亮度发光二极体价格不一样的原因。

 

2、PCB电路板

 

电路板作为光源的载体直接影响的灯具的寿命和故障率。LED护栏管的所有电子线路都在PCB电路板上,它的材质和加工工艺将直接影响产品的品质和寿命。电路板材质分为全玻纤、半玻纤、纸板三种。LED护栏管的标准材料应为全玻纤双面板,如采用半玻纤或纸板单面板其后期焊接品质和防潮、抗老化能力以及电性都将大打折扣。

 

3、外壳

 

外壳作为灯具产品的混光层和保护层,也影响到灯具产品的效果和寿命。现在所用的工程朔料一般是PC(聚碳酸脂),它的抗老化、防紫外线、抗冲击效果是好的。也有用PMMA(亚克力)的,其耐候性稍差一点,且脆性较大易碎。PC材料本身是无色的,根据需要添加不同的色剂就可加工出不同顏色的PC管。一般常用PC管为透明和乳白两种。透明管亮度较乳白色高,但乳白色混色性优于透明管。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次