处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美用于LED灯泡的NCL3008x高能效初级端稳流方案

安森美用于LED灯泡的NCL3008x高能效初级端稳流方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-26

【导读】安森美半导体针对交流供电LED照明应用开发了专有的初级端恒流控制技术,并应用在NCL3008x系列目前已有的4款高能效谐振模式初级端控制器上。这系列产品提供多种应用优势,能够帮助设计减少元件数量、节省电路板空间、提升能效、简化LED选择及提供高能效,且提供优化的功能组合,以应对客户不同应用需求。

近年来,世界上多个国家制定政策以分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W 以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,但含剧毒物质汞,存在环保顾虑。相比较而言,具备环保优势、近年来成本稳步下降的高亮度白光LED技术已经快速改进,如今在光输出方面已可与CFL等正面交锋,并且还大幅提升能效及延长使用寿命,适合于白炽灯泡替代等LED通用照明应用。

LED灯泡的驱动挑战及常见驱动方法
   
大多数LED是低压器件,适合采用恒定电流驱动。要在通用照明应用中限度发挥LED节能优势,就要采用适合的LED驱动电路。

以LED灯泡为例,典型的LED灯泡包含LED阵列、驱动电路、散光罩、散热片和螺旋灯头等主要组件。就驱动电路而言,高能效LED驱动器IC无疑是其中的重点。因为LED灯泡的形状固定,散热受限,采用高能效LED驱动器则可帮助将更多电能转化为光能,帮助散热。此外,由于LED灯泡空间有限,故须减小驱动电子电路的尺寸以使剩余空间增多,同时增大散热片面积;较大功率的灯泡尤为如此。不仅如此,LED正在发生迅速变化,提供多种选择,这对LED驱动器的选择也构成了挑战。出于安规、LED选择等因素,设计人员还须考虑是采用隔离还是非隔离拓扑结构,由此也影响到LED驱动器的选择。                                   

图1:典型LED灯泡剖视图 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次