处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Synopsys全新DesignWare HPC设计套件实现化平衡

Synopsys全新DesignWare HPC设计套件实现化平衡
来源:中国电子网 时间:2013-06-26

新思科技公司(Synopsys, Inc.)日前发布其专为支持多种处理器内核的优化实现而设计的套件,以作为DesignWare Duet嵌入式存储器以及逻辑库IP组合的扩展。此次发布的全新DesignWare HPC(高性能内核)设计套件包括一整套高速和高密度存储器实例和标准单元库,它们可使SoC设计师优化其片上CPU、GPU和DSP IP内核,以实现的速度、小的面积或低的功耗,或针对其特殊的应用需求实现上述三者的化平衡。

“我们与 Synopsys合作,通过采用Synopsys的存储器和标准单元库,在实现我们的IP内核时在面积和能效两方面都得到了显著的提升。”Imagination Technologies 负责IMGworks SoC设计的执行副总裁Mark Dunn表示道,“我们近的项目是使用Synopsys公司的HPC Design Kit高性能内核设计套件的标准单元和存储器来构建PowerVR™ Series6 GPU,从整体上将动态功耗减少高达25%,同时面积缩小高达10%,其中的一些模块的面积改善达到了14%。我们还创建了一个经过调整的设计流程,该设计流程已经使得实现周期改善了高达30%。”

Synopsys多样化的DesignWare IP包括经过硅验证的嵌入式存储器编译器和标准单元库,它们支持一系列从180纳米到28纳米的晶圆代工厂和工艺,并已经成功地应用在超过三十亿只已发货的芯片之中。DesignWare Duet嵌入式存储器和逻辑库套件包含了实现一个完整的SoC所需的所有物理IP单元,包括标准单元、SRAM编译器、寄存器文件、ROM、数据通道库和功率优化包(POK)等。并提供了过驱动/低电压工艺、电压温度(PVT)角、multi-channel单元、存储器内建自测和修复等选项。为满足先进CPU、GPU和DSP内核在速度和密度上的特殊要求,DesignWare HPC设计套件添加了为此而在性能、功耗和密度等方面进行了优化的标准单元以及存储器实例。

“用于实现处理器内核的物理IP对设计可达到的功耗、性能和面积是有巨大影响的。” VeriSilicon负责设计方法和项目管理的公司副总裁李念峰说。“当我们考虑对一个优化的实现有利的所有因素时,DesignWare Duet嵌入式存储器和逻辑库一直是我们在近期硬化的一个的CPU内核上,实现各种性能提升的首要贡献者。新的DesignWare HPC设计套件包含了特殊的逻辑单元和SRAM,它们正是我们在先进的处理器内核上去实现尽可能高的性能,同时将面积和功耗降到低所需要的。”

“DSP是每一种先进电子产品的基本组件,从智能手机和平板电脑到智能电视和基站,同时每一种设计都有独特的优化需求,” CEVA有限公司营销副总裁 Eran Briman说,“除了极高的性能,设计师依靠我们的DSP内核来消耗尽可能少的电能并占用尽可能少的硅面积。我们期待继续与Synopsys合作,以帮助我们共同的客户达到其严格的设计目标。”

HPC设计套件包括快速缓存存储器实例和性能经调整的触发器,它们可实现比标准Duet套件高出达10%的速度提升。为了使动态和漏电功耗以及芯片面积减少到小,新的套件提供了面积优化的触发器、多比特触发器和一种超高密度二端口SRAM,实现了高达25%的面积缩小和功耗降低,同时保持了处理器的性能。

为了帮助设计团队在短的时间内实现其处理器和SoC的设计目标,Synopsys还提供优化的设计流程脚本和专家内核优化咨询,包括FastOpt实现服务。

“设计师使用Imagination公司的任何IP,包括PowerVR图形和视频处理器、MIPS处理器和Ensigma通信处理器,将终能够得益于充分发挥Synopsys的HPC Design Kit的优势,这正是拜该公司多年来与Imagination合作和服务客户所带来的丰富经验所赐。”Imagination公司的Mark Dunn 补充道,“通过这些包括与Synopsys的战略合作在内的项目,我们带来了实用的解决方案,以帮助我们的客户通过使用我们的IP,在短时间内实现性能、功耗和面积优化的设计。”

“设计师在实现处理器内核时,必须在速度、功耗和面积三方面找到平衡,从而为其特定的应用带来的实现,而物理IP在实现这种优化设计时尤为重要。” Synopsys公司IP和系统市场营销副总裁John Koeter表示,“我们一直和实现多种处理器核的的客户和IP合作伙伴紧密合作以洞悉在其设计中如何实现绝对的结果,同时将从中所学到的总体经验反映在了全新的DesignWare HPC 设计套件之中。仅在一个设计套件中,设计师们现在可接触到在速度、功耗和面积等全方位优化其CPU、GPU和DSP内核所需的特殊单元和存储器。”

供货与资源

应用于的28nm工艺的DesignWare HPC Design Kit设计套件将于2013年7月开始供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次