处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

SoC 软体开发成本远高于IC设计成本

SoC 软体开发成本远高于IC设计成本
来源:中国电子网 时间:2013-06-25

根据SemicoResearch的报告显示,采用28nm制程的系统级晶片(SoC)设计成本较前一代40nm制程节点增加了78%,此外,软体成本增加的比重更高,提高约一倍以上。

Semicon估计,推出系统晶片所需的软体开发成本,目前已经远高于IC设计的成本了。

SemicoResearch指出,尽管在28nm节点的SoC设计成本比40nm节点时提高了78%以上,但用于编写与检查所需软体成本更上涨了102%。

软体所需负担的成本预计每年都将增加近一倍。Semico预测,在10nm晶片制程节点以前,每年用于SoC软体开发的成本年复合成长率(CAGR)约79%。整合分离式IP模组于当代SoC中的成本年复合成长率(CAGR)也达到了77.2%。

对于晶片开发商而言,好消息是Semico公司预期晶片设计成本的增加将较缓和。20nm节点时的SoC设计成本预计将较28nm节点时增加48%,到了14nm时将增加31%,而在10nm节点时增加约35%。

由于软体负担以及整合多方IP核心的成本提高,预计在突破新制程节点时的先进多核心设计将达到成本。Semico表示,同一制程节点时所衍生的SoC设计成本都只是首次开发成本的一小部份。

同时,专为某一既有节点建置的新设计,其成本将随着时间的进展逐渐大幅降低。在14nm节点实现商用化以前,45nm节点高性能多核心SoC设计成本的CAGR为-12.7%。

Semico并估计以20nm制造的晶片售价约20美元,因而必须达到920万片的出货量,实现超过1.8亿美元的营收,刀能取得盈亏平衡。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次