处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通为有线电视无头网关提供新型SoC解决方案

博通为有线电视无头网关提供新型SoC解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-21

【导读】博通公司推出混合无头视频网关SoC方案,该方案将直接提供快的DOCSIS数据速率、全家庭连接和全IP视频体验。使运营商无需进行昂贵的头端升级即可为家庭提供全IP视频传输,使无头网关更具有吸引力。

方案特点:

• 使用支持DOCSIS、语音、路由和旧式机顶盒应用的单独统一软件接口,推动全球有线电视运营商按照自身速度过渡到全IP视频网络时代
• 行业的集成解决方案提供了低功率、高性价比混合视频网关,具备32路下行数据通道和8路上行数据通道DOCSIS无线语音网关以及完整的机顶盒视频功能
• 高级功能包括HEVC (H.265)解码,支持48路视频通道和DOCSIS,并且路由器性能可支持双频并发802.11ac网络

全球有线和无线通信半导体创新解决方案博通(Broadcom)公司宣布为有线电视无头网关提供新型SoC解决方案,该解决方案将直接提供快的DOCSIS数据速率、全家庭连接和全IP视频体验。BCM3385无头网关是博通高级单芯片混合视频网关解决方案的新成员,使运营商无需进行昂贵的头端升级即可为家庭提供全IP视频传输,并且与近期推出的BCM7145有头网关SoC产品形成互补。

博通公司宽带通信集团执行副总裁兼总经理Dan Marotta谈到:“运营商正在部署家庭无头网关,用于降低资本支出以及程度提高整个家庭的带宽。博通BCM3385在降低部署成本的同时提供了市场上完善的路由和视频功能,为客户提供更好的服务,使无头网关更具有吸引力。”

博通BCM3385 将目前需要近五种独立集成设备的功能整合到一起,采用双核CPU设计,优化了系统安全性同时保留了CPU的高性能资源。BCM3385 SoC也集成了四核转码器,支持消费者将数据服务和IP视频传输到一系列设备上。此外,通过集成H.265/HEVC视频解码器技术,博通BCM3385能够做到仅使用MPEG-2 HD所需带宽的四分之一传输高质量视频,以及使用与目前MPEG-2 1080p HD所需的相同带宽来传输Ultra HD内容。

博通的新型混合有线电视网关SoC也集成了博通的突破性全频段捕捉调谐器和频谱分析仪技术,实现了从客户到有线电视系统的远程有线电视系统故障排除,减少了维修请求并为运营商节省了大量费用。BCM3385 SoC中集成的全频段捕捉技术包括32个解调器,可以用于DVB-C/QAM或DOCSIS通道和弹性1GHz以下的通道调节。

此外,BCM3385设备也拥有博通Euro/DOCSIS 3.0调制解调器堆栈、5G 802.11ac无线路由器、分组有线电视VoIP堆栈和Nexus-Trellis机顶盒软件,使系统集成商能够为全球运营商快速开发整套解决方案。博通Nexus-Trellis机顶盒软件支持众多时下流行的中间件解决方案其中包括新的开源参考工具包(RDK),这种软件正在被全球许多有线电视运营商采用或纳入考虑范围。

产品可用性:

目前正在提供博通BCM3385样片。

相关阅读:
全球首款同时支持HEVC和VP9的Hantro G2视频解码IP问世
//www.52solution.com/industrial-art/80015420
远程视频监控蓝海市场井喷增长的关键所在
//www.52solution.com/industrial-art/80015258
新型可提升效率、易用的视频系统参考设计方案
//www.52solution.com/industrial-art/80015114

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次