处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奥迪集团与ADI合作开发汽车应用创新产品

奥迪集团与ADI合作开发汽车应用创新产品
来源:互联网 时间:2013-06-21

    Analog Devices Inc. (ADI),的高性能信号处理解决方案供应商获选奥迪集团渐进式半导体计划(PSCP)的战略合作伙伴。PSCP可增进奥迪与获选半导体供应商之间的合作,为未来汽车的功能性和可靠性带来更多价值。

    ADI将为奥迪提供先进的技术,支持其实现生产市场上独特、创新性汽车的目标。通过动力系统、安全和信息娱乐系统的数字化和信号处理,ADI技术支持从检测到信号调理均实现优化的系统分割。

    奥迪工程电子部门首席工程师Ricky Hudi表示:“ADI在高性能信号处理方面的专业知识和产品组合、其创造活力以及对新功能与创新的不懈追求,是我们选择他们作为渐进式半导体计划(PSCP)长期战略合作伙伴的重要原因。通过为我们的客户定制高效经济的创新解决方案,我们将共同在这一领域实现突破。”

    这一合作同时也反映了汽车工业对半导体产品不断增长的需求。随着具有半导体功能应用复杂程度的不断加大,这项合作将使两家公司协作更加高效,设计生产出符合全球法律法规的更环保、更安全、更舒适的汽车。

    ADI公司战略业务部门执行副总裁Robbie McAdam评论该合作时表示:“我们很荣幸成为全球成功的高级汽车品牌之一奥迪的重要创新盟友。这项合作对ADI而言非常重要,我们正在开发定制解决方案,准备用于奥迪下一代汽车平台。结合奥迪的系统专业技术,以及ADI在信号调理IC方面的实力,我们非常有信心提供高效的解决方案。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次