处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP推95%能效比,低BOM成本的紧凑非调光LED方案

NXP推95%能效比,低BOM成本的紧凑非调光LED方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-18

【导读】恩智浦推出改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,不仅具有高达95%的能效比,高集成度和极低的电子物料成本,还具备优于5%的LED电流调节性能以及全面的保护功能等。这为灯具设计师提供了一个统一的设计平台。

恩智浦在本周举办的广州照明展上展出了针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是恩智浦SSL2108x/SSL2109A系列的新成员。继SSL21081后,SSL21082、SSL21083以及SSL21084相继加入,这为灯具设计师提供了一个统一的设计平台。SSL2108x系列基于GreenChip技术,专门针对高输出电压的非隔离式拓扑结构以及无需TRIAC调光器兼容性的应用而优化。SSL2109A系列是高精度高效率功率因数LED驱动解决方案。


 

SSL2108x系列为紧凑非调光LED灯市场提供了业界的解决方案,不仅具有高达95%的能效比,高集成度和极低的电子物料成本,还具备优于5%的LED电流调节性能以及全面的保护功能等。SSL21083A紧凑型非调光驱动不仅支持230V输入电压,效率高于90%,还内置MOSFET,高压启动,简化外围线路,降低BOM成本。SSL2108x系列高效、高电压LED驱动器IC能在不牺牲产品性能的前提下,综合考虑能效和成本,以便于适应各类设计。SSL2109A外置功率开关控制器支持到25W,支持临界导通模式,效率可优化至95%,LED电流精度控制在5%以内,功率因数达到0.9。

相关阅读:
比一比,看一看,三款背光电源设计方案任你选
//www.52solution.com/led-art/80015361
DIY浪漫LED小夜灯,谁说工程师“不浪漫”?
//www.52solution.com/led-art/80015367

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次