处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

周立功无刷直流电机驱动解决方案

周立功无刷直流电机驱动解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-18

【导读】无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)和有刷直流电机相比,以电子换向器取代了机械换向器,既具有有刷直流电机良好的调速性能,又有交流电机的结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。

原理概述

BLDC-DK615 是一款无刷直流电机驱动的评估板,同时支持有感驱动和无感驱动,配合EasyARM615、EasyDSP28027、SmartCortex M3-1700等单片机开发板使用。完善的工业级设计,包括:静电、浪涌、群脉冲、辐射传导等安全防护。BLDC-DK615由单片机的PWM、ADC、GPIO以及QEI等模块控制。PWM控制三相桥电路,实现电机绕组换向;GPIO读取电机的霍尔传感器的编码,判断电机转子的位置;ADC检测电机的反电势,用于无感驱动时判断电机转子的位置。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次