处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可简化LED散热的设计方案:创新陶瓷

可简化LED散热的设计方案:创新陶瓷
来源:我爱方案网 时间:2013-06-18

【导读】对于LED设计工程师来说,LED散热是一个很大的问题,也引起了很多人的关注,如今除了观念和材料的改变除可简化系统实现外,采用陶瓷作为散热器、电路载体以及产品设计的一部分不仅需要新思路,还要有克服传统模式的意愿。

发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是可以理解的。我们对散热器给予了很大关注,但却对LED和散热表面间的各层和屏障考虑不多。

观念和材料的改变除可简化系统实现外,还可以显著提高热管理能力和可靠性。采用陶瓷作为散热器、电路载体以及产品设计的一部分不仅需要新思路,还要有克服传统模式的意愿。

基于计算流体动力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品工艺设计。本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器终实现这些改良。

热是什么

众所周知,LED是高能效光源,而且因为体积小深受设计师的喜爱。但只有当不涉及热管理时,它们才可以被真正地称为“小”。虽然与白炽光源高达2500℃的工作温度相比,LED光源温度要低得多。因此,许多设计师终意识到散热是个不可忽视的问题。尽管LED仍然会发热,但其温度相对低一些,因此这不会有什么大问题。不过,基于半导体器件LED其工作温度应低于100℃。

根据能量守恒定律,热(能)必须要被传送到附近区域。LED只能工作在25℃环境温度和100℃之间,温差范围仅为75℃。因此,需要一个较大的散热表面和非常有效的热管理。

两个优化块

如图1所示,Group 1是LED本身,大体上仍是不能触摸。中心位置是LED裸片以及一个将该裸片与LED底部连接起来的散热铜条。从热的角度讲,理想方案是将LED裸片直接与散热器绑定在一起。由于大规模生产的原因,这一概念在商业上行不通。我们把LED看作一个标准化的“目录”产品,不能做改动。它是个黑盒子。

图1 在定义优化块时,三个Group构建成一个热管理系统

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次