处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)重复电涌保护器优化设计

意法半导体(ST)重复电涌保护器优化设计
来源:EEWORLD 时间:2013-06-15
     2013年6月14日——意法半导体STRVS重复电压电涌保护器配备工程师优化电路保护功能所需的全部资料信息,并符合成本和能效目标。

    在太阳能逆变器、智能电表或手机充电器中,重复浪涌会使保护器件过热、性能降低,为帮助工程师防护重复浪涌,意法半导体电涌保护器提供了高温钳位电压和0-2A峰流,可让工程师避免扩大保护器件的尺寸。该器件还提供了有助于评估印刷电路板金属化对温度影响的数据资料,而传统瞬态电压抑制二极管(TVS)则不提供这些信息。此外,STRVS钳位电压相对于负载是恒定不变的,较阻容(RC)缓冲保护器件可提高被保护功率器件的安全性。

    在50Hz-200kHz频率范围内,意法半导体STRVS系列能够有效防止多重电涌攻击MOSFET器件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次