处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全重力感应+bluetooth4.0,打造iPad遥控小车方案

全重力感应+bluetooth4.0,打造iPad遥控小车方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-13

【导读】基于iPad、iPhone的遥控小汽车方案主要实现的功能是使用New iPad 或iPhone通过的bluetooth4.0来控制小汽车的行驶,其它控制部分需要利用到iPad上的重力加速计或陀螺仪。一起对话方案开发者,了解方案优点与不足...

方案的主要性能

遥控距离 25 Meter
遥控方式:IPAD IPHONE 遥控
操作方式:界面操作, 陀螺仪晃动操作
连接协议:蓝牙4.0 

方案的设计方法

更改蓝牙芯片的协议,使其可以根据数据对4个IO口执行不同的操作,从而控制汽车的行进方向,也可以控制其它不同的设备。 
下面是遥控汽车的方框图:

核心元器件

TI CC2541 (bluetooth 4.0 low energy)

开发平台

MAC ,iphone4s及其以上平台,new IPAD.

实物参考图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次