处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全球首例六轴运动感测追踪智能电视解决方案

全球首例六轴运动感测追踪智能电视解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-13

【导读】用传统型按键式遥控器来浏览与选择智能型电视的选单内容,会是一件相当困难的事,使用触摸板与键盘,不但花费高、不易使用且不方便。nvensense全球首例六轴运动感测追踪(MotionTracking)组件为低功耗、低成本、具高效能的组件,是专为智能型电视、机顶盒、遥控应用设备设计的产品。
Invensense全球首例六轴运动感测追踪(MotionTracking)组件内建InvenSense的运动感测融合演算(MotionFusion)与运行校正韧件(run-time calibration firmware),可为遥控设备制造商,排除昂贵又复杂的系统级各别组件整合校正程序。

单芯片六轴运动传感器包含加速器与陀螺仪,尺寸只有4x4x0.9mm,为QFN包装,内建的数字运动感测处理器(DMP:Digital Motion Processor),可处理运动感测融合演算与运行校正。藉由DMP,可减少感测组件融合演算与运行校正的负荷,因此遥控设备制造商可以使用较低价的微控制器,而且,在电视进行外部处理而要输出的感测资料较少,因此可延长摇控设备的电池寿命。另外,藉由使用本公司六轴运动感测追踪组件之遥控设备进行校正与运动感测融合演算,电视的软件应用,不再需要为了处理运动感测组件数据而消耗CPU带宽与电力。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次