处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

符合“能源之星”的零光衰LED新产品方案

符合“能源之星”的零光衰LED新产品方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-13

【导读】“能源之星”这一标准是众多LED产品的标准,而晶科新发布的两款LM-80标准LED产品,拥有长达6,000小时测试,光通量维持率为100.7%,有优异的光通量稳定性和色品稳定性,几乎实现零光衰。是商业照明、道路照明、城市照明等的。

近日,晶科电子的大功率无金线陶瓷封装产品3535(易星)和低功率PLCC封装产品3014两款产品,经第三方权威认证机构长达6,000小时以上的实际测试,均被认定符合美国“能源之星”(Energy Star)LM-80标准。

据悉,晶科电子低功率PLCC封装产品3014在55℃测试条件下6000小时光通量维持率为100.7%,在105℃测试条件下6000小时光通量维持率为98.6%。大功率无金线陶瓷封装产品3535(易星)在环境温度85℃条件下测试,6000小时光通量维持率为100.8%,色坐标漂移Δu’v’为0.001,在环境温度105℃条件下测试,6000小时光通量维持率为100.7%,色坐标漂移Δu’v’为0.0009。两款产品经测试,均表现出优异的光通量稳定性和色品稳定性,几乎实现零光衰。
 


图1 晶科电子低功率PLCC封装产品3014

图2 晶科电子大功率无金线陶瓷封装产品3535(易星)

LED能源之星是美国能源部的研究成果,在LED照明行业,处于地位。其中LM-80测试是针对LED光源光通维持率的测试方法,测试内容包括光源在不同温度下的光通维持率,和光源在不同温度下的色度维持率。LM-80的测试数据作为成品光源光通量的引用数据,以计算成品灯的光通维持率和色度维持率。

作为高亮度LED集成芯片领导品牌,晶科电子坚持走自主研发创新路线,拥有突出的核心技术优势,新增获得或初审通过的核心技术专利多达50余项,产品被广泛用于商业照明、道路照明、城市照明、建筑照明、室内照明、特种照明等,其中无金线封装的芯片级白光大功率LED光源产品在国际上处于水平。

相关阅读:
DIY浪漫LED小夜灯,谁说工程师“不浪漫”?
//www.52solution.com/led-art/80015367
比一比,看一看,三款背光电源设计方案任你选
//www.52solution.com/led-art/80015361
茅于海:关于探讨LED灯具功率因数的精彩分享
//www.52solution.com/led-art/80015360

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次