处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

速率高达300Mbps的突破性绑定VDSL+LTE参考设计方案

速率高达300Mbps的突破性绑定VDSL+LTE参考设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-13

【导读】越来越多的网络运营商因为竞争挑战而提供超过100Mbps的宽带接入速率。Lantiq 展示其速率高达300 Mbps绑定VDSL+ LTE技术,其DSLTE  技术使运营商能够为数据速率而提供DSL和LTE整合方案。

的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)在台北国际电脑展上展示了其具有突破性的DSLTE 技术。该技术展示基于Lantiq的一项参考设计,它在单一家用网关上将一个对线绑定VDSL(bonded VDSL)宽带接入链路和一个附加的LTE接入链路结合在一起。这种先进的技术设置使设备制造商能够向服务运营商提供新的系统,以利用运营商现有的DSL和LTE网络提供快的捆绑数据速率和完美的服务质量(QOS)。

运营商在将移动与固定线路网络接入相结合之后,就能创建一条具有高可靠性的、聚合数据速率高达300 Mbps的宽带传输管。

越来越多的网络运营商因为竞争挑战而提供超过100Mbps的宽带接入速率。使用Lantiq的DSLTE 技术,将VDSL2和LTE整合在一起,可使运营商能够巧妙地重复使用其现有的网络基础设施,以小的投资达到这种性能目标。

DSLTE 的亮点与优势

这种参考设计基于Lantiq的 AnyWan XWAY  GRX  网络处理器系列,它包含了Lantiq的对线绑定VDSL技术;
预先集成的LTE模块和Lantiq 平台相结合,使吞吐量在CPU负载低时能够高达300 Mbps的数据速率;
对高达300 Mbps的聚合速度的高效使用,是由一个运行在Lantiq GRX网络处理器上的、基于软件的流量管理套件控制。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次