处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高充电率、低损耗的电源管理芯片组方案

高充电率、低损耗的电源管理芯片组方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-10

【导读】随着智能手机大屏化等,使得手机的电池的电量持续时间补长,大家肯定都深有体会。TI新推出的MaxLife快速充电技术方案,可以可在限度缩短充电时间的同时,延长电池30%使用寿命,真正实现高充电率、低损耗的电源管理。

日前,德州仪器(TI)宣布推出采用TI专利MaxLife快速充电技术的两款电源管理芯片组,其可帮助消费者提高单体锂离子电池的充电速度,延长电池使用寿命。该bq27530与 bq27531电量监测计电路和TI bq2416x与bq2419x充电器相结合,可优化电池性能:既支持可能的充电倍率,又可实现低的电池损耗。

手机电池经数月充放电后出现持续工作时间不长的情况,令手机用户倍感困扰。TI MaxLife技术采用创新老化建模系统,可在限度缩短充电时间的同时,延长电池使用寿命(实验室测试数据显示:可延长达30%)。MaxLife算法建立在TI普及型Impedance Track电池容量测量技术基础之上,可准确预测并避免可能导致电池老化的充电情况。

图题:TI专利MaxLife快速充电技术

自动电池管理

传统软件控制电池管理系统无论采用微控制器、电源管理集成电路 (PMIC),还是采用数字信号处理器实施,在准确预测电池容量并将该信息换算成运行时间方面都有很大的局限性。2.5A充电倍率bq27530与bq24160芯片组以及4.5A充电倍率bq27531与bq24192芯片组可通过直接为充电器提供监测控制,为设计人员提供更高的灵活性。该自动电池管理系统不但可降低软件开销、提高电池安全性与散热管理,同时还可帮助设计人员调整充电算法,从而支持不同的平台与更新型的更高容量电池。

锂离子快速充电开发套件现已开始提供,该套件支持可通过I2C接口直接与bq24192充电器通信的bq27531电量监测计。评估套件电压输入工作范围为4.2V至10V。

MaxLife技术的主要优势:

●在高达4.5A电流下能快速为单体锂离子电池充电;

●延长电池使用寿命,可限度降低每次放电周期后的运行时间衰减;

●通过增强散热管理与降低热生成实现高效充电;

●高性能Impedance Track监控系统可提供准确的电量估算以及对充电电流与结束阈值的精确控制。

供货情况与价格

支持充电器控制的bq27530与bq27531电池电量监测计现已开始供货,采用2毫米 × 1 毫米 × 0.65 毫米15引脚晶圆芯片级封装 (WCSP)。bq24192 4.5A电池充电器采用24引脚、4 毫米 × 4 毫米QFN封装,而bq24160双路输入2.5A充电器则采用24引脚QFN封装与 2.8 毫米 × 2.8 毫米、49焊球WCSP封装。

相关阅读:
比一比看一看,三款背光电源设计方案任你选
//www.52solution.com/led-art/80015361
罗姆车载用超小型高效电源IC,外置部件减少80%!
//www.52solution.com/auto-art/80015349
大幅降低Tegra平板处理器散热压力的电源管理方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015302

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次