处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美国FDA批准通过RFID血液跟踪解决方案

美国FDA批准通过RFID血液跟踪解决方案
来源:cnbeta 时间:2013-06-07

经过六年的研究,FDA本周批准通过RFID解决方案跟踪美国血液供应链,血液供应对于国家安全来说是至关重要的领域,这将提高全程监控的安全性和效率。威斯康星大学麦迪逊分校RFID实验室的研究人员说,这是首次获得FDA批准反向追踪,成为业内先河。

该实验室是威斯康星州的三个项目的合作伙伴之一,合作的还有威斯康星州的血液中心的和总部位于密尔沃基的信息系统SysLogic的公司。这三个小组研究,设计,开发和测试新的RFID功能的解决方案,称为ICMP反向追踪血液中心,它会自动识别,协调和跟踪血液制品。

RFID将启用更安全,更高效的血液供应链

美国FDA生物制品评价和研究中心主任医学博士Karen说“血液中心设备的反向追踪能力将有助于加强血液安全,以确保不合格不被泄露”。ICMP作为一种工具,反向追踪血液中心将血液机构受过训练的人员进行精简血液的收集和处理,并协助产品的跟踪和协调”。该解决方案用于在美国血液中心并且批准ICMP反向追踪部署在医院。

iTrace系统将自动化登记血包捐赠站点,自动化检查在血液制品的制造工艺,简化制备过程中血液产品装运到医院或输血中心。提高工作效率,提高库存的可视化与透明度,以及降低血液中产品的跟踪和协调的合规成本。

威斯康星州血液中心副总裁兼首席信息官(CIO)琳恩·布里格斯说,三个月ICMP反向追踪的试点以来,对超过75,000血液制品进行了标记,涉及从收 集到分拣表现出显着的效率和准确度。“我们目前只挖掘了明显的基础功能,未来将提供更细致和更创新的解决方案”“从血液采集点就减少三分之一的错误率, 在材料等级管理方面更是减少87%的错误。另外,工厂在盘查过程提高了63%的执行效率。

除了展示RFID与血液制品的安全以外,威斯康星大学麦迪逊分校的团队研究该技术的可靠性和效率。解决当前因劳动密集的手工识别的效率和故障处理问题,RFID技术将使医疗保健业重新设计的血供应链流程应用更大的自动化控制。

的优血液是一个高度监管的特殊物品,需要监测在整个分配过程。我们已经取得了更加透明与ICMP反向追踪。但是威斯康星大学电子商务研究所的执行董事教授拉吉也表现了对RFID本身安全问题的担忧,需要加以解决,以确保技术可以更广泛的被采用。

血液是救命的物资,关乎社会安全和卫生系统,先进的血液供应链管理,将创造巨大的价值。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次