处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持TD和WCDMA的“世界模”国产单芯片解决方案

支持TD和WCDMA的“世界模”国产单芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-07

【导读】Marvell PXA1088的特征是“世界模”,在同一颗芯片上同时支持TD和WCDMA,在支持不同标准的全球各地方都能工作。在2013松山湖IC高峰论坛上,它作为国产芯片出现了。引起了很多人的好奇:Marvell明明是外资公司,它的出现究竟是为什么呢?



PXA1088的卖点在于支持全球范围内包括 21Mbps HSPA+、TD-HSPA+、EDGE 和 WCDMA 在内的多种移动网络,同时还配有负责 Wi-Fi、蓝牙 4.0、FM 广播功能的 Avastar 88W8777 晶片,另外还支持 GLONASS 和 GPS 卫星系统。因此,它被称为“世界模”芯片。

除了支持多种移动网络之外 PXA1088 也还有其它的强项,它配有 Vivante GPU,支持 OpenGL ES 2.0 / 1.1以及 OpenVG 1.1,在 1080p 硬件编码 / 解码技术的加持下在视频方面也有相当出色的表现。

在2013松山湖IC高峰论坛上,PXA1088意外地出现了。Marvell FAE总监陈浩珉解释,虽然Marvell不是中国公司,但这颗PXA1088完全是土生土长的中国芯:它完全在中国设计,又在中国生产。

图.Marvell FAE总监陈浩珉
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次