处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MTK高度整合802.11ac Wi-Fi 解决方案

MTK高度整合802.11ac Wi-Fi 解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-06

【导读】MTK发布高度整合802.11ac Wi-Fi 解决方案,即MT7612x系列无线芯片组,它专为无线路由器、宽频网络设备及USB dongles设计,提供连接品质及成本结构,加速实现无缝多屏互动。

全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) ,今天宣布推出新一代整合度更高、连接速度更快的802.11ac Wi-Fi解决方案—— MT7612x系列。MT7612x系列是业界个内建高效能、高精度即时定位 2.4GHz及5GHz功率放大器 (PA) 的2x2 802.11ac解决方案。在单芯片上高度整合无线射频、基带、功率放大器以及其他无线射频前端相关元件的MT7612x系列,比起只支持外置功率放大器的同级产品,不仅可提供更快的连接速度,更好的网络覆盖范围,还能显著降低系统周边元件的成本,充分满足现今市场主流高端的双频无线路由器、宽频网络设备及 USB Dongles 等对高效能以及成本控制的要求。


图 MTK高度整合802.11ac Wi-Fi 解决方案

MT7612x 系列可支持达867Mbps的物理层传输速率,传输速度及稳定度都较802.11n大幅跃升,优异的性能表现无论是高画质影音串流应用还是线上游戏,都能提供给消费者更加流畅的体验。在系统优化上,MT7612x系列采用联发科技Beam-Forming 技术,可精准判断无线信号接收器的距离与位置,控制各种传输参数以优化Wi-Fi信号,不但确保传输无死角,同时也提升了整个家庭的无线网络覆盖率。此系列芯片还整合了多频并行传输(MCC) 及动态无线电控制 (Dynamic Radio Control) 等功能,不管使用者在多么拥塞、复杂的应用环境中,MT7612x系列都能构建出信号接收机制,维持稳定优越的传输品质。

友讯科技全球品牌暨营销副总经理钟宜静表示:“友讯致力提供业界的802.11ac产品阵容,联发科技的技术团队可帮助我们达成这个目标。联发科技高效能、稳定优越且极具成本效益的Wi-Fi系列解决方案,结合友讯科技创新的云端产品及服务,让消费者的无线连网应用更加无‘限’。”

联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“网络的蓬勃发展造就了如今移动终端的多样性,从智能手机、平板电脑、智能电视到游戏机,对于无线网络速度及覆盖范围的要求也越来越高。联发科技2x2 802.11ac解决方案MT7612x系列就是为了满足这些需求而存在,不仅在设计上大幅改善无线连接的可靠性、距离与覆盖率,也能帮助网络设备厂商将802.11ac无线传输技术快速部署至各式各样的消费电子产品之中。”

联发科技MT7612x系列包含两大产品线:MT7612E支持PCIe 2.0,而MT7612U支持USB 3.0。全系列芯片预计在今年第三季度量产。

相关阅读:
TriQuint实现手机和平板千兆WiFi与4G共存方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014352
Microchip WIFI 无线控制的智能家居方案
//www.52solution.com/digihome-art/80014167
业界首款应用于入门级市场的5G WiFi组合芯片方案
//www.52solution.com/wireless-art/80015306

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次