处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能化应用风潮兴起 高效能传感器需求持续增加

智能化应用风潮兴起 高效能传感器需求持续增加
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-06-04
  • 高效能感测器需求将持续走扬。随着智慧化应用风潮兴起,具备高精密度、准确度和线性度的高效能感测器,不仅已成为行动装置的必备关键元件,更开始渗透至 个人电脑 、照明、汽车、医疗和个人健身等应用领域,整体出货量可望不断攀升。

    相较于过去,行动电话、媒体播放器及汽车等设备能提供消费者更多娱乐、生产力、知识与通讯功能。目前电子产品的感测器已经成为一项重要且普及的关键元件,而更精准、精确以及更可靠的先进感测器功能,正是半导体元件厂商可大展身手之处。事实上,在 电子元件 产业中,高效能感测器系处于快速成长的市场,以下将就总体市场趋势及半导体感测器规格与其介面技术发展进行分析。

    电子感测器打造智慧生活

    现今推动先进感测器使用率成长的重要趋势有三,首先,行动装置须能够更精准感知使用者所处的环境,如此这些装置才能发挥更适切的功能。此外,感测器需更快速、效能更强大的处理器,以处理更多感测输入讯号细节。后,拜元件微型化之赐,即使行动装置外形尺寸缩小,仍可以容纳更多的感测装置。

    市场研究显示,使用者期望行动装置能够准确地感测到环境变化,并且针对这些资讯输入讯号进行智慧化回应。先前消费者大多聚焦于行动装置数位内容及处理器规格,很容易忘记周遭的真实世界其实是类比环境,这是一个先进类比感测器与感测器介面可发挥功能的领域。

    举例而言,手机会感测到使用者试着要在强光下观看萤幕,于是萤幕亮度会自动增加,让显示内容比较容易被看清楚。同样地,当使用者在黑暗的房间中使用电话时,萤幕亮度就会降低,以便节省电力,这正是环境光线感测的适光性功能,这与人类所做的非线性回应相同。

    同样的,汽车感测器可提高驾驶者与乘客的舒适度、安全性和旅游经验。停车感测器、座椅压力感测器,以及可以自动启动驾驶灯的光线感测器等,都已是普及度极高的产品。现今汽车已可以感测车辆是否偏离所属车道,或是当车辆和前方车辆距离太过接近时,比驾驶更迅速反应、启动自动煞车。

    电子感测器也被应用于驾驶所看不到的地方,例如,新一代汽车在煞车踏板与煞车间、或方向盘与前轴间,将不再采用机械式连结。相反的,电子式角度感测器将会在开车过程中量测踏板的位置或方向盘的转动,然后将这些位置资料回馈给煞车或转向系统的电子控制单元(ECU),该设计将提供车辆更高的可靠性、较低的重量、更低的功耗且更容易组装。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
    2 1N4001 0.19MB 18110次
    3 DAC1220E 0.95MB 16434次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次