处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

BOM成本降低40%,调光达100%的单级LED驱动器方案

BOM成本降低40%,调光达100%的单级LED驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-06-04

【导读】iWatt 新推出的iW3606, iW3608两款LED驱动器,其调光范围可达1%到100%,可帮助SSL设计者们将材料清单成本(BOM)减少20%到40%。同时可配置的过热降额,确保可预期的、安全的使用寿命,为LED制造商带来全新的设计方案。

iWatt 公司日前推出了的单级、固态照明(SSL)LED驱动器,该产品解决了可调光LED灯应用存在的成本、性能和使用寿命问题。继今年年初推出的非调光型替代白炽灯应用的单级LED驱动器,iWatt又首次推出了iW3606 (8W 输出功率)和iW3608 (15W输出功率)单级调光LED驱动器,它们为LED灯制造商提供了一款全新的可选方案,从而可以帮助他们大大降低成本、解决可调光应用的使用寿命和性能问题。与其他同类竞争产品相比,这两款新型LED驱动器均可帮助SSL设计者们将材料清单成本(BOM)减少20%到40% 。iW3606和iW3608吸收了iWatt 公司的可配置过热保护(OTP)和降额功能两项专利技术,从而保证LED灯使用寿命的可预测性和可靠性,此外,它们还能提供业内低小于5%光输出量的瞬变电流值。

iW3606和iW3608可用于所有新型LED产品,包括现在断相调光器使用的蜡烛灯和GU10灯替换件。iW3606和iW3608可以解决影响用户使用固态照明设备的主要问题,如调光性能差 (瞬间变亮, “爆米花”、跳光、憋灯、闪烁) 、 灯泡寿命短、价格贵等。而这两款产品的功率因数(PF)都> 0.92,同时谐波失真(THD)数值< 20%,并且可提供 82%的高转换效率,这些指标均已符合甚至超过电能品质和效率国际标准。iWatt 的一些大客户们已经将iW3606和iW3608这两款产品加入到了他们下一代可调光的固态照明设备的设计中。

iW3606 和 iW3608内置的过热保护(OTP)和降额性能解决了在不可预测的高温环境下操作调光SSL应用而产生的过热问题。在预期为30,000 到50,000小时的使用寿命基础上,温度的增加会使LED驱动电路中许多部件,特别是电解电容使用寿命下降至少于2000小时。iWatt的 OTP降额性能可以对封闭式SSL灯泡中的温度进行监控 ,当热量达到系统设定值时,LED驱动器会自动减小驱动电流,降低功耗、使整灯温度降低。这样就可以防止系统中的电解电容温度超出额定温度值,确保可预测的、安全的预期使用寿命。



图 iWatt 新推出的iW3606, iW3608两款LED驱动器

iW3606 和iW3608的无闪烁调节范围可从100%到1%,该数值与白炽灯可调光性能十分接近。这种柔和、“自然的”调光性能正是用户所期待的效果。即便将灯光调至低值也不会出现“跳光”现象,并且在调光控制器完全关闭之前也不会出现灭灯的现象。iW3606和iW3608的低内部功耗能够确保该产品的调光值在启动初期仅产生< 5%的光输出。这一特点可以消除“瞬间变亮”的情况,该现象也就是说当调光值很低时,灯泡并不发光,而随着调光值的升高灯泡会突然发光。除此之外,该性能还可以避免“爆米花”现象,即避免在并联照明装置中,同一调光线路控制不同灯泡时,它们的调光临界值产生差别。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次