处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP 无钥匙门禁系统应用解决方案

NXP 无钥匙门禁系统应用解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-31

【导读】无钥匙门禁系统是指车主在整个驾车过程中都完全不需要使用钥匙,只需要随身携带。 当车主进入车子附近的有效范围时,车子会自动检测钥匙并进行身份识别,如成功会相应的打开车门或后备箱;当车主进入车内,只需要按引擎启动按钮,车子会自动检测钥匙的位置,判断钥匙是否在车内,是否在主驾位置,如成功则发动引擎。

NXP无钥匙门禁系统,彻底改变了汽车安防应用领域的发展前景,给用户带来了全新舒适与便利的体验。世平集团结合了 NXP、Freescale、TI、Atmel 的高品质芯片开发出性能稳定的解决方案,以供客户评估选择。

(1) NXP 无钥匙门禁系统应用解决方案特点
•    性能稳定,技术成熟(几乎全球每一个主流车厂都有应用 NXP 的无钥匙产品)
•    加密功能强大,安全性高
•    检测距离 2.5M, 车内外检测精度高,可达 2CM
•    超低功耗,一颗 2032 的 3V 锂电池可用3 年

(2) PKE 协议流程

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次