处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星Cortex A8车用影音娱乐系统解决方案

三星Cortex A8车用影音娱乐系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-31

【导读】当车用影音娱乐系统遇上Android,原本仅单纯支持影音、导航与免持听筒功能,立即蜕变为一个不折不扣的车用计算机,现在,更容易的,您只需要在原先的设备上,加载友尚自行开发之CPU模块「YSNV210M」, 就能立即化腐朽为神奇。


车用影音娱乐系统在近几年纷纷导入Android的方案,为此,友尚集团早在 2010年即已将三星 Cortex-A8 的CPU 「S5PV210」导入在许多方案公司与车用影音系统供货商。车载影音搭载Android系统,不但能保有原本的功能,您还可以透过无线网络经由手机上网,实时播放更清晰的数字影音广播系统、查看当下周围的生活讯息、浏览网络信息、…等等,当然,您也可以直接将手机的影音传递至这台车用计算机上播放,这许许多多便利的功能,只需要比传统影音系统稍微增加一点点成本就能做到了!它就是 友尚集团自行开发的CPU模块「YSNV210M」

【方案特色】

使用Samsung 应用处理器平台的车用影音娱乐系统,具备以下优势:
•    使用Android系统,立即蜕变为低功耗、高效能的「车用计算机」
•    强大的3D引擎,提升3D导航的流畅度
•    支持各种常用之多媒体播放格式,且可达1080p Full-HD
•    模块化之「YSNV210M」,容易在现有产品上直接作变更设计
•    相对开放的BSP原始码,方便客户做客制化修改
•    全方位技术咨询与支持

【产品方块图】
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次