处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科技发布全新四核平板电脑解决方案MT8125

联发科技发布全新四核平板电脑解决方案MT8125
来源:EEWORLD 时间:2013-05-30

全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商 联发科技 股份有限公司 (MediaTek, Inc.) ,今天发布全新 四核平板电脑 解决方案 MT8125 ,专为快速成长的平板市场量身订做。延续联发科技无线通讯四核旗舰系列处理器的技术创新,联发科技MT8125整合高达1.5GHz主频的ARM®超低功耗四核Cortex™-A7 CPU及PowerVR™ Series 5XT图形处理器 (GPU), 确保流畅的网页浏览与多媒体应用性能,同时采用28纳米制程,提供效能和功耗的绝佳平衡。MT8125解决方案支持联发科技“一模三板”架构,终端制造商可以基于单一设计,开发出分别支持3G HSPA+、2G EDGE 或 Wi-Fi的多款平板电脑产品,大幅简化开发资源,缩短产品上市时间以抢占市场先机。

MT8125传承了联发科技四核智能手机解决方案的高性能技术平台以及强大的多媒体影音功能,同时支持低功耗全高清(Full HD) 1080p影音播放及录制、1300万像素(13MP)照相机、Full HD 1920x1200 LCD屏幕显示,以及全球先进全面的图像显示技术MiraVisionTM,为平板电脑提供数字电视(DTV)等级的一流影像品质。MT8125也支持主流Miracast™影音无线传输技术,以及联发科技的四合一 (Wi-Fi、FM、GPS、蓝牙) 无线连接方案,让用户可以随时随地分享喜爱的多媒体影音内容。

顾能(Gartner)半导体研究总监盛陵海表示:“在过去两年,平板电脑处理器从1GHz单核快速演进至1.5GHz四核。激烈的市场竞争将加速芯片厂商采用更先进的技术与功能,进而提升产品整合度,同时降低系统成本 。”

联想集团副总裁、移动终端事业部总经理陈文晖表示:“在快速成长的平板电脑市场中,联想始终致力站在产业创新的前线。联发科技团队与联想紧密合作,将高性能的创新平台整合至我们的设计流程,帮助联想加快产品设计及开发速度,这使我们能够准确掌握全球消费者需求,持续履行为消费者打造创新产品与绝佳体验的承诺。”

联发科技数字家庭事业部总经理陈冠州表示: “随着智能手机、智能电视、平板电脑等解决方案陆续上市,联发科技的多核处理器产品线日益完善。MT8125是联发科技不断进行产品创新的证明,我们相信这一高整合的平板电脑参考设计将成为市场上中高端平板产品的性能指标。联发科技在无线通讯、多媒体及数字电视等领域持续累积的技术实力与跨平台优势,让我们成为业界少数能够真正打造多屏幕连接和数字融合方案的IC设计公司,使得全世界每一位消费者都可以享受到在智能手机、平板电脑、一般电脑和电视之间进行大小屏同步分享和无缝连接的移动生活。”

联发科技全新四核平板电脑解决方案已获得包括联想IdeaTab S6000系列在内的许多全球重要客户采用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次