处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

遵循USB协议的主/从机系统设计方案

遵循USB协议的主/从机系统设计方案
来源:华强电子网 时间:2012-02-08

0 引言

 

随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。

 

1 ISP1362芯片的内部结构

 

Philips公司的ISP1362是一款符合USB 2.0总线协议的接口芯片,内部有3个USB控制器一主机控制器、设备控制器和OTG控制器。其中,主机控制器具备高度优化的USB主机功能;设备控制器则具有多达14个可编程端点,又可以被配置成双缓冲端点进一步提高吞吐量:而OTG控制器主要提供包括监控和转换功能在内的所有OTG控制。ISP1362内部构造如图1所示。

 

 

2 USB OTG主/从机系统设计

 

USB OTG主/从机系统设计包括硬件设计和软件设计两大模块。其中硬件电路主要是USB接口电路板的设计;软件设计包括设备初始化、系统的功能设计、设备驱动程序设计等,下面分别介绍系统软、硬件系统的设计方法。

 

2.1 系统硬件电路设计

 

USB OTG主/从机设计的硬件电路如图2所示,图中ATmega 32的PD口和IPA口用于控制ISP1362的时序,PB口和PC口则用于与ISP1362的D[0..15]进行数据交换。ISP1362芯片有Port1和IPort2两个USB接口。Port1是个综合接口,可以配置成downstream、upstream或者是OTG;Port2是作为固定的downstream,主要接一般的USB设备。当ISP1362做主机时,主机内部的寄存器通过检测其相应状态寄存器的值就可以判断是Port1还是Port2接了设备,从而进行相应的处理。

 

ISP1362的Port1口主/从机功能通过ID、OTGMODE两引脚电平的高低组合来确定。当OTGMODE引脚接低,无论ID电平如何,则芯片的Port1口只能OTG用;如果OTGMODE接高,ID接低,芯片的Port1口作主机使用;OTGMODE接高,ID也接高时,则芯片的Port1口作外设使用。在电路中通过15kΩ的上拉电阻和下拉电阻实现ID、OTGMODE两引脚电平的高低变化。

 

2.2 系统软件设计

 

本设计的主机系统是一个软件和硬件的集合体,功能的实现不依赖于任何操作系统,而是通过中断来调度各个任务,使之满足USB通信的要求,因此系统是按照协议规范和特定的时序运行的。

 

本系统是ISP1362工作于主/从机模式下的应用,按系统硬件电路配置完成接口芯片,然后对其编程,就可以进行USB数据传输。系统工作流程如下:首先进行系统初始化,构建PTD传输描述符,接着总线枚举过程,给外设分配地址,获取外设的基本信息,并判断外设为主机设备或是从机设备,之后驱动相应的主/从机驱动程序运行,数据传送和接收,根据总线的活动情况判断是否挂起。系统流程图如图3所示:

 

实现ISP1362芯片的软件编程控制,就是对该芯片的CS、RD、WR、A0、A1引脚的控制。本文中CS代表片选,低电平有效;RD代表读信号,低电平有效;WR代表写信号,低电平有效;A0引脚电平的高低不同,分别表示传输的信号代表的是命令信号还是数据信号;A1引脚电平的高低不同,分别表示控制的是外设还是主机。通过上述几个引脚信号的组合,可以实现读写控制ISP1362的不同功能。除此之外,以下的几个引脚对于控制ISP1362也有重大意义:DREQ1引脚代表DMA请求输出,当它高电平有效时,通知IDMA控制器主机正在请求数据传送;DREQ2引脚高电平有效时,通知DMA控制器外设正在请求数据传送;DACK1引脚代表DMA确认输入,低电平有效时表明来自主机的DMA传输请求已经被DMA控制器确认;DACK2引脚低电平有效时表明来自外设的DMA传输请求已经被DMA控制器确认;INT1和INT2引脚连接到外部微处理器的IRQ引脚,使得ISP1362可以根据请求执行中断服务程序。软件设计具体工作流程如下:

 

(1)系统硬件初始化,包括ATmega32和ISP1362的初始化。AVR微处理器是Atmel公司的8位嵌入式RISC处理器,它具有功耗低、速度快、输出高、开发工具开放、性价比高等优点,它的程序存储器和数据存储器是可以独立访问的哈佛结构,因此代码执行效率非常高。ATmega系列单片机的内部模块还很丰富,可用的资源也很多,本文对ATmega32的初始化,就是要对它的I/O口、定时器、时钟、看门狗等进行相应的设置,使之开始工作。而ISP1362的初始化,就是当ISP1362上电后,主机控制器驱动程序(HCD)必须通过一系列的硬件初始化步骤来配置主机控制器,从而进入可操作状态。首先检测主机控制器是否存在,此步由MCU(单片机)实现,本文通过MCL响HcScratch寄存器内写入某个值,再从该寄存器中读取,将读出值与写入数值进行比较,若相等,则可说明主机控制器存在;反之则出错,无主机控制器存在。

 

(2)构建PTD描述符。PTD(Phi l ips Transfer Descriptor)为ISP1362主机控制器与外围设备的通信提供了一个传输渠道,要在主机与外设之间进行通讯,首先需要构建一个PTD。PTD具有3种传输类型:控制和批量传输(非周期传输)PTD、中断传输PTD和同步传输PTD。

 

(3)主机分配地址给设备,获取设备描述符和设备的功能信息。主机通过不断地向外设发送设备请求来获取设备、端点的功能信息。获取USB设备描述符的过程分为三个步骤:a.主机通过设备的默认端点获取设备描述符,为设备分配一个惟一的地址;b.主机读取配置描述符信息、接口描述符信息和端点描述符信息;c.根据设备的相关信息调用相应的事务处理程序。

 

(4)设备枚举成功之后,主机就可以根据已编写的进程与外设进行USB通信,等待、查询数据的发送和接收。

 

(5)数据发送或接收完毕之后,根据QueryBus函数查询总线的活动情况,判断设备是否需要挂起。

 

2.3 设备驱动程序

 

要实现主机对从机的读写,USB主机必须具有相应的驱动,对各种读写指令进行封装、解释和执行。开发驱动有很多种方法,本文采用直接在USB主机接口驱动上层封装一个USB传输API 函数-USBXfer,应用于实现各种USB传输。

 

3 结束语

 

本文设计的USB 0TG主从机系统性能稳定,数据传输效率高。测试表明,此设计能够正确地实现USB 0TG主从机间的数据交换,性能可以满足设备间的数据传输要求,同时又能很好地控制成本,具有一定的实用价值。

 

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次