处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体STM32L/STM8智能电表解决方案

意法半导体STM32L/STM8智能电表解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-24

【导读】ST提供完整的平台化智能电网方案。基于EnergyLite平台独创的超低漏电流工艺,通过不同的功耗模式在高性能与超低功耗之间实现完美平衡,确保目标应用拥有的能耗,支持特别关注节能效果的计量表应用。同时拥有的多高速通信接口满足智能电表的信息交互要求。片上精准的RTC在提供更高集成度的同时大幅降低了整体方案成本。STM8L/STM32L全系产品的兼容性与可扩展性已成为平台化电表设计的。


【系统方块图】



       

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次