处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IDT推出业界首款适合多载波宽带无线应用的16位DAC

IDT推出业界首款适合多载波宽带无线应用的16位DAC
来源:我爱方案网 时间:2013-05-24

【导读】IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用具备 JESD204B的低功耗四通道 16 位 DAC。该新型低功耗四通道 16 位 DAC 可实现高性能无线通信系统中的高带宽支持,并减轻电路板布线要求。

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在多载波宽带无线应用中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。
   
DAC165xQ 是一款 16 位 1.5 Gsps 四通道 DAC,具备 750 Msps 的输入数据速率,可为多种基站收发信机(BTS)平台应用提供高带宽支持。通过用 8 个高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),10 Gbps 集成 JESD204B 接口可提升系统性能,并大大简化布线和 PCB 层叠。DAC165xQ 支持包括MC-GSM在内的所有流行的无线标准,具备高无杂散动态范围(SFDR = 85 dBc typ)和低噪声谱密度(NSD = -162 dBm/Hz typ),可提升信号质量。



图题IDT推出业界首款适合多载波宽带无线应用的16位DAC

IDT 公司副总裁兼无线系统部总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们全新四通道 16位 DAC 是顺应市场需求对去年推出的双通道 16 位 DAC 的扩展。DAC165xQ 巩固了我们的无线通信解决方案系列产品,同我们的 RF、数据压缩、RapidIO® 和时钟解决方案一起,提供全面的系统级解决方案。IDT是一家可提供如此高水准性能、集成度以及功能的公司,可帮助BTS制造商实现大幅度系统创新。”
   
IDT 支持 JESD204B 的 DAC 集成了两个复数数控振荡器(NCO),用于中频(IF)混频、低噪声可旁路的集成锁相环(PLL)和多种射频静音模式,使灵活性化,并优化系统成本。另外,该产品提供谐波时钟和确定性延迟,以通过多设备同步(MDS)支持波束赋形。这就使得多个 DAC 输出流能实现采样级同步和相位相干,从而在系统级实现协调工作。其他应用还包括基于 LTE、LTE-A、LTE-TDD、W-CDMA、LMDS/MMDS 的通信系统、点到点微波回程传输、高清晰度视频广播生成设备、自动测试设备(ATE)和直接数字频率合成(DDS)仪器。
   
相关阅读:

采用全球速度快DAC的高性能任意波形发生器
//www.52solution.com/industrial-art/80014767
IDT 推出业界首款具备JESD204B 的1.5Gbps双通道16 位DAC
//www.52solution.com/wireless-art/80013118
欧胜推出信噪比达到106dB的立体声DAC WM8533
//www.52solution.com/digihome-art/80012974

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次