处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

浩康科技推USB3.0高速AES / UCA硬件加密优盘方案

浩康科技推USB3.0高速AES / UCA硬件加密优盘方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-23

【导读】本文介绍的USB3.0超高速AES / UCA硬件加密优盘方案成功的满足:数据传输速度和保密性。该方案实现了具有保密性好,极难破解的之特点,而且速度比一般USB2.0优盘快 10 倍左右。

香港浩康科技发布了的USB3.0超高速AES / UCA硬件加密优盘方案。在高速数据传输领域,数据传输速度和保密性是两个重要的考察指标,该这方案成功完善地满足了这两个指标。该方案采用Velosti USB3.0 控制器 (以32位ARM架构为基础 ),内置AES /UCA 硬件加密机制,实现了具有保密性好,极难破解的之特点,而且速度比一般USB2.0优盘快 10 倍左右。

加密优盘方案特点

以ARM 32bits为基础,快速进行AES加密;
支持USB3.0并向下兼容 (有USB-IF USB3.0证书及FIPS加密证书 );
10次 密码输入错误10次时,优盘将自动格式化;
优盘采所有资料是用AES硬件体,配合个人密码进行加密;
采用UCA 保密, 用户相关人仕可选择只有在特定电脑上才能读取可提存优盘的资料,加强保密性 ,(不怕密码外泄);
UCA 保密是基于於用户密码和电脑签名等信息资讯,计算出保密信息资讯,极难破解;
支持Mac/Windows XP/Vista/7/8系统。



图题:USB3.0高速AES / UCA硬件加密优盘

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次