处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay为汽车和工业应用,进一步强化精密薄膜片式电阻阵列性能

Vishay为汽车和工业应用,进一步强化精密薄膜片式电阻阵列性能
来源:EEWORLD 时间:2013-05-23

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月22 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密薄膜片式 电阻阵列 的性能,更严格的公差、相对公差和相对TCR达到新的S、T和U等级。ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别提供2个和4个集成的电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻的方案,同时其稳定的分压比提高了应用的稳定性。

为提高精度,Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT集合了多项特性,包括能在+155℃下工作,具有±0.1%的严格绝对公差、±0.05%的相对公差,低至±10ppm/K的绝对TCR和±5ppm/K的相对TCR。器件的阻值为47Ω~150kΩ,电阻的数值相等或不同,电阻比为1:20。

除了耐高温的优良性能,ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT还极其结实耐用,能够在恶劣的环境条件下工作,具有优异的耐潮能力,在+85℃和85%相对湿度下工作1000小时后的l∆R/Rl小于0.5%。器件的ESD保护达到1000V,工作电压为75V,每个电阻芯的额定耗散为0.125W。这些电阻通过AEC-Q200认定,可用于汽车应用。

新款电阻网络非常适合要求特别稳定的固定电阻比的精密模拟电路、分压器和反馈电路。典型应用包括汽车电子、引擎控制单元、变速箱控制、安全设备、电源、车身电子、刹车系统、气候控制、转向控制技术和照明;能源管理、测试控制、传感器、秤和精密放大器等工业电子。

增强型电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次