处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

SafeNet与风河创献VxWorks嵌入式系统货币化方案

SafeNet与风河创献VxWorks嵌入式系统货币化方案
来源:比特网 时间:2013-05-22

 软件货币化企业SafeNet公司日前宣布与风河系统(Wind River Systems)公司正式达成合作协议。风河系统公司是嵌入式和移动软件领域的企业,两家公司达成合作帮助引导智能设备和器材制造商从以硬件为中心的商业模式转型为基于软件的货币化模式。

作为业界的软件许可工具包,SafeNet的圣天诺 RMS现在可以支持VxWorks® 实时操作系统。智能设备制造商可以利用这套备受赞誉的开箱即用型软件保护、许可和管理技术拓展其现有的销售模式,实现商业利润化。

“今天的嵌入式设备正在快速转向这样一种架构,即标准化硬件与越来越丰富且先进的内嵌软件应用相结合。这种基于软件应用来对整个产品重新打包的方式让客户可以在日益全球化且成熟的市场中,对自身产品做出更灵活、更具竞争力的报价。” 美国弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)数字媒体产业经理Avni Rambhia如是说, “这种转变也会给智能硬件供应商带来一些不常见的、新的风险,例如:伪造和盗版以及设备篡改等, 这让软件安全成为所有智能设备制造商共同面对的重要业务难题。”

与其他系统相比,VxWorks是嵌入式应用该行业中一套操作系统。 两家公司达成的这份合作协议将让使用VxWorks的风河客户轻松利用SafeNet软件货币化解决方案来保护自身知识产权免遭篡改、逆向工程和盗窃的损失,同时将基于功能的许可和权限管理功能引入到自身产品的市场策略中。

“风河系统的客户所提供的智能硬件系统,包含越来越丰富的软件应用。”SafeNet软件货币化产品线,高级副总裁兼总经理Prakash Panjwani如是说,“其中很多客户在控制软件应用访问、确保产品功能完整性,以及尝试采用创新的、更丰富的销售模式等关键问题上,遇到很大障碍。所以,我们很高兴能够与风河系统合作,为它们的客户提供一套备受赞誉的开箱即用型解决方案,满足它们全部的软件保护和货币化需求。”

SafeNet提供多种专为嵌入式系统而设计的软件保护、许可和权限管理解决方案。 这些解决方案专门针对嵌入式环境所要求的资源和内存进行了优化。 这些解决方案具有很好的可移植性,可以满足当今硬件供应商不断发展的各种需求,帮助他们根据市场需求对软件程序进行保护、定价、包装并管理,增强自身产品和方案的性能。

“成功转向以软件为中心的商业模型,高度依赖于成熟的软件许可和政策管理流程,只有做好这些工作才能确保提供无缝的用户体验和可扩展的业务运行方式。” Rambhia继续说, “那些在安全性和可扩展性方面经过市场验证的软件许可和权限管理方案供应商,比如SafeNet,是新一代软件驱动型智能设备发展的重要推动力。”

SafeNet圣天诺软件货币化方案,提供了专门面向嵌入式软件的方案,它可以针对运行在任何硬件设备的软件程序进行保护、许可和权限管理。范围涵盖联网设备,医疗设备到移动手持终端和工业自动化设备等。 这些解决方案可以为设备和器材制造商提供所需工具,帮助它们更加有效地保护自身产品免受篡改和逆向工程攻击,同时为实现商业利润开创了新的产品打包方式和销售机会。

圣天诺嵌入式软件货币化解决方案特性:

备受赞誉的许可实施和知识产权保护技术,可以确保设备和品牌完整性,控制逆向工程影响并保护产品收益。

业界为丰富多样的灵活许可模式和实施机制,让设备和器材制造商能够满足每位客户各种各样的包装需求。

更少的使用痕迹同时更有效地使用内存,让我们的解决方案能够符合严苛的嵌入式系统环境限制,同时还不会降低设备性能。

开箱即用型方案支持多种平台和操作系统,且可以实现快速、轻松地定制移植。

与SafeNet基于web的权限管理解决方案圣天诺 EMS配合使用,让软件发行商可以集中管理并自动执行产品激活、使用跟踪和进行持续的终用户权限管理工作。

美国弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)简介

美国弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)是一家成长伙伴公司,该公司与客户协作利用富有远见的创新能力应对全球性挑战并抓住相关市场增长机会。这些挑战和机会对市场参与者来说具有生死存亡的重要影响。作为一家拥有超过50年历史的公司,公司为全球前1000家大企业、新兴企业、公有企业和投资团体开发了多项成长策略。  

SafeNet软件货币化解决方案简介

SafeNet在为全世界的软件发行商、技术供应商和云服务供应商提供创新且可靠的软件许可、授权和管理解决方案方面拥有25年的行业经验。

我们的圣天诺软件货币化解决方案易于集成和使用,具有创新性并注重功能,对于任何规模、技术要求或组织结构的机构,都能满足其独特的许可应用、实施和管理要求。 SafeNet可以帮助客户满足软件货币化生命周期中每一个环节的要求——从复制和知识产权保护,再到产品目录管理以及持续终用户体验改进的各个方面。 SafeNet在适应新需求和引入新技术以应对不断变化的市场环境方面拥有丰富的成功经验,我们在全球的25,000多家客户已经认识到选择圣天诺就意味着选择了在现在和未来自由开展业务的主动权。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次