处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦助SGS首次实现应用层数据吞吐量性能测试能力

思博伦助SGS首次实现应用层数据吞吐量性能测试能力
来源:21ic 时间:2013-05-22

全球无线网络、服务及设备测试领域的 思博伦 通信日前宣布,的测试实验室—— SGS 正在使用Spirent8100LTE测试解决方案提供针对3GPP的TR37.901规范的 数据吞吐量 性能测试能力。为满足一家大型欧洲移动运营商的需求,思博伦通信与SGS建立伙伴关系,并成为为GCF认证实验室提供TR37.901测试能力的家测试供应商,并且使设备制造商能够完成对LTE和3G设备的测试。

思博伦通信于去年年底时宣布为此项数据性能测试计划提供支持,而且由于LTE的全面部署和GCF采用该测试方法,TR37.901目前已经获得了更广泛的业界关注。全球的移动运营商之一已经开始要求其设备供应商在正式发布前进行此项数据吞吐量性能测试。TR37.901规定了对用户设备(UE) 应用层 数据吞吐量性能的测试,其中包括压力测试、功率扫频,以及上行和下行链路吞吐性能,同时还被GCF性能协议组(PAG)采纳并用于认证工作中。

SGS全球无线业务经理MichaelSpitzer指出:“我们重视并赞赏在设备性能测试领域与思博伦建立的伙伴关系。在今天这个时代,移动设备的复杂性正在不断提高,因此我们将TR37.901中的数据吞吐量性能测试视作发布前测试的一部分,它将为加强移动用户的体验做出贡献。”

思博伦通信无线业务副总裁NigelWright表示:“能够与SGS合作规划和运行此项数据性能测试是一件激动人心的事情。在此类3GPP和GCF领域的数据吞吐性能测试的开发过程中,思博伦发挥着关键的作用,成功地召集业界主要参与者并实现了共赢局面。思博伦的移动设备测试专业能力使我们能够迅速做出响应,成为家成功向GCF认证实验室提供此类能力的厂商。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次