处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

强红外线,光输出达1030mW的LED照明方案

强红外线,光输出达1030mW的LED照明方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-21

【导读】LED照明产品更新一波接着一波,而这里介绍的是新型的红外线LED产品,其封装精致小巧,光输出高达1,030mW,效率约为35%,LED光束角达150°,并且输出功率极高。适合用于电脑游戏的手势识别系统和汽车产业的光学安全系统上。

欧司朗光电半导体发表新型红外线LED产品OslonblackSFH4716S,封装小巧,但输出功率极高,是市面上功率强的红外线LED之一,其光输出可达1030mW。这种新的红外线LED光束角广达150度,可在几公尺范围内提供绝佳的亮度。

这款产品适合用在连结到电脑游戏的手势辨识系统、或是汽车产业里的光学安全系统上。当然,这红外线LED能发挥的功能远远超过这些。搭配外部光学与集中聚焦,即便是远距的物体,这种红外线LED都能照的一清二楚。



图 强红外线,光输出达1030mW的LED照明方案

只要涉及手势辨识,都很适合应用这款新的Oslonblack。这款高功率的红外线LED可以照亮目标区域,因此摄影机感应器可以侦测到用来控制电脑或输入文字的手和手指动作。其光束角广达150度,可以均匀地照亮近距离的区域,并稳定可靠地侦测出手势。也因此,就算手离键盘好几公分远,利用这种红外线LED,也可以输入文字。SFH4716S已经根据汽车标准(AutomotiveStandard)取得认证,故可用在和安全相关的应用上,例如汽车里的驾驶监控系统或座位占用侦测系统。

红外线LED产品介绍

这款产品的光输出在作业电流1A之下可高达1,030mW,效率约为35%。产品的绩效表现之所以能提升乃是因为有堆叠技术,利用这项技术,欧司朗可以为每一个晶片配置两个发射中心,输出功率因此加倍。Oslonblack的辐射强度可达225mW/sr。衡量辐射强度的指标,是每球面的毫瓦数,其意义是指在固定立体角内的光输出功率,而这也就等于是定义了光束的强度。Oslonblack发射出去的光线波长为850nm,适用于摄影机的感测器,而因为肉眼难以辨识这个波长,因此不会造成干扰。

Oslonblack光输出功率高,所以非常适合用来结合外部反射器。乍看之下,从广角光源中产生狭窄光束似乎很矛盾,但实际上,这是非常高效率的作法,可以达成高辐射强度与长照射距离。SFH4716S投射出去的光线可以流畅地进入外部反射器中。反射器可以决定光束的形状,透过额外的镜头,光束可以非常地集中。这样一来,这种红外线LED就非常适合用在以额外红外线照明来作业的监视系统与监督系统当中。

LED相关专家评价

欧司朗光电半导体德国总部红外线照明产品的市场主管JorgHeerlein博士说:“在外部反射器的辅助之下,这种LED可以产生出非常狭窄的光束角,照亮长达百公尺的距离。”

相关阅读:

网友质疑LED无线控制系统方案,开发者逐一解答
//www.52solution.com/led-art/80015170
成本3.5元打造极简线路18WLED灯管驱动方案
//www.52solution.com/led-art/80015169
照明LED驱动器面临的挑战和安森美解决方案
//www.52solution.com/led-art/80015211

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次