处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

世界首款检测汽车漏电的IC方案,助力确保EV安全

世界首款检测汽车漏电的IC方案,助力确保EV安全
来源:我爱方案网 时间:2013-05-20

【导读】罗姆近日面向车内电源插座用AC逆变器和充电设备,开发出世界首款车用漏电检测IC“BD9582F-M”。该产品还实现了业界小级别的消耗电流,仅为330μA,有助于减少电池消耗。并且作为应急电源备受期待,有助于确保EV的安全性。

日本知名半导体制造商罗姆近日面向车内电源插座用AC逆变器和充电设备,开发出世界首款车用漏电检测IC“BD9582F-M”。

该产品不仅温度保证范围大(-40℃~105℃),而且成功通过了各种可靠性试验,客户可安心使用。不仅如此,该产品还实现了业界小级别的消耗电流,仅为330μA,有助于减少电池消耗。

本产品已从2012年8月份开始出售样品(样品价格:250日元),计划从2013年6月下旬开始暂以月产5万个的规模实施量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。
   
“3·11”日本大地震以后,电动汽车和混合动力车在其本来的运送功能上,作为“应急电源”备受期待。不仅是以智能手机为首的便携式设备,功耗较大的家电产品也可使用的车内电源插座逐渐被搭载在汽车上,并被普遍认为这将是新的电力供给源。

要想安心、安全地使用这种车内用插座,必不可少的是漏电检测IC。在住宅中,为防止触电和火灾等,一定会设置内置了这种漏电检测IC的漏电保护断路器,同样,为了防止触电和火灾,已经开始研究在车载领域的应用。但是,如果在汽车中使用,必须攻克包括温度保证等在内的可靠性方面的艰巨课题。
  
此次罗姆开发的车载用漏电检测IC,温度保证范围从以往的-20℃~95℃扩大到-40℃~105℃,另外,通过车载用所必需的耐放射电磁波对策,确保了可靠性。而且,产品符合车载用半导体标准“AEC-Q100”,采用罗姆独创的技术优化了电路,从而提高了开断性能和安全性。

不仅如此,通过优化电路,还实现了业界小级别的消耗电流,仅为330μA。确保了高可靠性的同时,还有助于减少电池消耗。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15873次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15829次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14012次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11688次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9287次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次